Page top

タイマには、埋込み取りつけ用アダプタ、防水パッキンは付属していますか?また、アダプタ、防水パッキンのみを購入することはできますか?

FAQ番号:FAQ05419

 

回答

機種により異なります。
下表を参照ください。

(表1) アナログタイマ 埋込み取りつけ用アダプタ、防水パッキン
(表2) デジタルタイマ 埋込み取りつけ用アダプタ、防水パッキン

なお、プラグインタイプのタイマを埋めこみ取付でお使いになる場合は、裏面接続ソケットをお使いください。

(表1) アナログタイマ 埋込み取りつけ用アダプタ、防水パッキン
・全機種、防水パッキンは付属していません。また別売りでもご用意しておりません。
・全機種、埋込み取りつけ用アダプタは別売りです。
◆ 対象形式が多いため、Ctrl + F などでの検索をお奨めします。 
タイマ
パネル
カット寸法
埋込み取りつけ用アダプタ
外観
形式
付属/別売
形式
形H3CR-A
形H3CR-F
形H3CR-G
形H3CR-H





(形H3CR-A)
縦48x横48

形H3CR-A
形H3CR-AP
形H3CR-AS
形H3CR-A8
形H3CR-A8E
形H3CR-A8S
形H3CR-A-301
形H3CR-A8-301
形H3CR-F
形H3CR-F8
形H3CR-FN
形H3CR-F8N
形H3CR-G8L
形H3CR-G8L-30
形H3CR-G8EL
形H3CR-G8EL-31 
形H3CR-H8L
形H3CR-HRL
形H3CR-H8RL  
縦45x横45 別売 形Y92F-30

縦65~66 x
横52~53
別売 形Y92F-73 *1
縦55x横45 別売 形Y92F-74 *1
φ81 別売 形Y92F-38 *1

形Y92F-30を併用して
固定します。*2
 
形H3Y

縦28x横21.5
形H3Y-2
形H3Y-2-0
形H3Y-4
形H3Y-4-0
縦31.6x横25.2 別売 形Y92F-78 *3
形H3Y-☐-B


縦28x横21.5
形H3Y-2-B  
形H3Y-4-B  
ご用意しておりません。
タイマ
パネルカット寸法
埋込み取りつけ用アダプタ
外観
形式
付属/別売
形式
 
形H3YN



縦28x横21.5
形H3YN-2
形H3YN-21
形H3YN-4
形H3YN-41
形H3YN-4-Z
形H3YN-41-Z
縦31.6x横25.2 別売 形Y92F-78 *3
形H3YN-☐-B



縦28x横21.5
形H3YN-2-B
形H3YN-4-B
形H3YN-4-Z-B
形H3YN-21-B
形H3YN-41-B
形H3YN-41-Z-B
ご用意しておりません。
形H3AM *4




縦96x横96
形H3AM-NS-A  *4
形H3AM-NS-B  *4
形H3AM-NS-C  *4
形H3AM-NSR-A *4
形H3AM-NSR-B *4
形H3AM-NSR-C *4
アダプタは不要です。
(パネルカット寸法  φ81穴)
形H3M *5




縦50x横40
形H3M    *5
形H3M-H *5
縦55x横45 別売 形Y92F-40
*1 生産終了品からの置き換え用にご用意しているアダプタです。 
*2 タイマをパネル前面から形Y92F-38の角穴に入れ、裏面から形Y92F-30(別売)を挿入し、本体面との隙間が
   少なくなるよう押し込んでください。更にねじで固定してください。
*3 形H3Y-☐-B、形H3YN-☐-Bには使用できません。
*4 形H3AMシリーズは2020年3月に生産を終了する予定です。
   代替品については、関連情報の「生産終了品/代替情報」を参照ください。
*5 形H3Mシリーズは2017年3月に生産を終了しました。
   代替品については、関連情報の「生産終了品/代替情報」を参照ください。

(表2) デジタルタイマ 埋込み取りつけ用アダプタ、防水パッキン
◆ 対象形式が多いため、Ctrl + F などでの検索をお奨めします。
シリーズ サイズ
(表2-1) 形H5CZシリーズ  縦48x横48
(表2-2) 形H5CX-□-Nシリーズ 
(表2-3) 形H3CAシリーズ 
(表2-4) 形H5CNシリーズ
(表2-5) 形H5ANシリーズ 縦72x横72

(表2-1) 形H5CZシリーズ (縦48x横48)
  
タイマ
パネル
カット寸法
埋込み取りつけ用アダプタ
防水パッキン
形式
付属/別売
形式
付属/別売 形式
形H5CZ-L8
形H5CZ-L8D  
形H5CZ-L8E
形H5CZ-L8ED
縦45x横45 別売 形Y92F-30
別売 形Y92S-29
*6
φ81 別売 形Y92F-38

形Y92F-30を併用して
固定します。*2
別売 形Y92S-35
*6
*2 タイマをパネル前面から形Y92F-38の角穴に入れ、裏面から形Y92F-30(別売)を挿入し、本体面との隙間が
   少なくなるよう押し込んでください。更にねじで固定してください。
*6
 防水パッキンは、ご使用環境によっては劣化、収縮または硬化してしまいます。
  防水レベルを確保するために、定期的な交換をおすすめします。
  定期的な交換時期は使用環境によって異なります。お客様でご確認ください。1年以下を目安としてください。
  なお、定期的な交換をされない場合の防水レベルは当社では責任を負いません。
  防水構造が不要な場合は、防水パッキンを取りつける必要はありません。

(表2-2) 形H5CX-□-Nシリーズ  (縦48x横48)
 
タイマ
パネル
カット寸法
埋込み取りつけ用アダプタ
防水パッキン
形式
付属/別売
形式
付属/別売 形式
端子台タイプ

形H5CX-A-N
形H5CX-AD-N
形H5CX-AS-N
形H5CX-ASD-N
形H5CX-BWSD-N
縦45x横45 付属 形Y92F-30
付属 形Y92S-29
*6
縦68x横68 別売 形Y92F-45  *1
ご用意しておりません。
φ81 別売 形Y92F-38

形Y92F-30を併用して
固定します。*2
別売 形Y92S-35
*6
プラグインタイプ
 
形H5CX-A11-N
形H5CX-A11D-N
形H5CX-A11S-N
形H5CX-A11SD-N
形H5CX-L8-N
形H5CX-L8D-N
形H5CX-L8S-N
形H5CX-L8SD-N
形H5CX-L8E-N
形H5CX-L8ED-N  
縦45x横45 別売
形Y92F-30


別売  
形Y92S-29
*6
縦68x横68 別売 形Y92F-45 *1
ご用意しておりません。
φ81 別売 形Y92F-38

形Y92F-30を併用して
固定します。*2
別売 形Y92S-35
*6
*1 生産終了品からの置き換え用にご用意しているアダプタです。
*2 タイマをパネル前面から形Y92F-38の角穴に入れ裏面から形Y92F-30(別売)を挿入し、本体面との隙間が
   少なくなるよう押し込んでください。更にねじで固定してください。
*6
 防水パッキンは、ご使用環境によっては劣化、収縮または硬化してしまいます。
  防水レベルを確保するために、定期的な交換をおすすめします。
  定期的な交換時期は使用環境によって異なります。お客様でご確認ください。1年以下を目安としてください。
  なお、定期的な交換をされない場合の防水レベルは当社では責任を負いません。
  防水構造が不要な場合は、防水パッキンを取りつける必要はありません。

(表2-3) 形H3CAシリーズ (縦48x横48)
  
タイマ
パネル
カット寸法
埋込み取りつけ用アダプタ
防水パッキン
形式
付属/別売
形式
付属/別売 形式
形H3CA-A
形H3CA-A-306
形H3CA-8
形H3CA-8H
形H3CA-8-306
形H3CA-8H-306
縦45x横45 別売 形Y92F-30
 
 
 
ご用意しておりません。
縦65~66 x 横52~53 別売 形Y92F-70 *1
 縦55x横45 別売 形Y92F-71 *1
形H3CA-FA
形H3CA-FA-306
上部ねじ締め端子タイプです。埋めこみ取付はできません。
表面取付でお使いください。
*1 生産終了品からの置き換え用にご用意しているアダプタです。

(表2-4) 形H5CNシリーズ (縦48x横48)
  
タイマ
パネル
カット寸法
埋込み取りつけ用アダプタ
防水パッキン
形式
付属/別売
形式
付属/別売 形式
形H5CN-XAN
形H5CN-XBN
形H5CN-XCN
形H5CN-XDN
形H5CN-XANM
形H5CN-XBNM
形H5CN-XCNM
形H5CN-XDNM
形H5CN-YAN
形H5CN-YBN
形H5CN-YCN
形H5CN-YDN
形H5CN-XZNS
形H5CN-XANS 
縦45x横45 別売
  
形Y92F-30
ご用意しておりません。

(表2-5) 形H5ANシリーズ (縦72x横72)

   
タイマ
パネル
カット寸法
埋込み取りつけ用アダプタ
防水パッキン
形式
付属/別売
形式
付属/別売 形式
形H5AN-4D
形H5AN-4DM
縦68x横68 アダプタはありません。
取付金具(フィクスチャ):
形Y92H-5(付属) *7 を使用します。 
ご用意しておりません。
*7  形H5ANシリーズ 取付金具 (形Y92H-5・付属)
    

(2020年7月現在)