Page top

形NX-EIC202のLAN通信ポートはハブとして使用可能ですか?

FAQ番号:FAQ05401

 

回答


形NX-EIC202内蔵のEthernetポートは、レイヤ2相当のスイッチングハブ機能を有しますので、ハブとして使用することができます。ただし、サポートしている機能とサポートしていない機能があります。

■サポートしている機能
・ブロードキャストストームの検知、保護

■サポートしていない機能
・IGMP Snooping (V1/V2)
・QoS
・tagged VLAN ID filtering
・self-address filtering
・ingress/egress packet rate limiting

なお、NX-EIC202のリスタート(ソフトウェア/ハードウェア)に連動して通信路が遮断されるため、その点に注意してご使用をお願いします。


システム構成の詳細は以下のマニュアルをご参照ください。
『NXシリーズ EtherNet/IP カプラユニット ユーザーズマニュアル (SBCD-365)』


■お願い
設定パラメータの詳細、操作手順等については、下記商品情報のURLより、カタログまたはユーザーズマニュアルをご利用ください。
(ただし、無料の会員登録、ログインが必要です。)