Page top

PLCなどへの信号入力に適したリミットスイッチを教えてください。

FAQ番号:FAQ05347

 

回答

PLCなどへの信号入力で使用する場合は、開閉する電流値が小さいため、微小電流の開閉に適したリミットスイッチの使用をお奨めします。
(表1)の微小負荷用の機種をご検討ください。

なお、形WL-Nシリーズ *1 、形WLシリーズの高感度形、高精度形は、一般負荷・微小負荷共用です。
高感度形、高精度形以外の形WLシリーズは、一般負荷用の機種(形WL□)と微小負荷用の機種(形WL01□)が
あります。

一般用の銀接点などの機種を使用した場合、開閉を繰り返すうちに、磨耗すると同時に接点は酸化し、酸化皮膜が生成され、主に微小電流開閉時に接触不良となる可能性があります。
通常、酸化皮膜は接触性にはあまり大きな影響は及ぼしませんが、微小負荷開閉時は、不導電性物質の付着や不導電性皮膜が主な接触不良の原因となります。
金は比較的酸化しにくく、銀接点と比較すると、微小電流開閉時には信頼性が向上します。


*1 高感度形、高精度形は2016年9月に生産を終了しました。
   代替品の確認方法についてはこちらのFAQをご覧ください。


(表1) 微小負荷用のリミットスイッチ
  標準以外の形式も掲載しています。予告なく生産を終了する場合がございますのでご了承ください。
  納期確認についてはこちらのFAQをご覧ください。
シリーズ 形式例 定格(抵抗負荷) 接点仕様
縦形 形WL-N
*2
形WL□□-N
基準形 
 形WLCA2-N
 形WLCA12-N
 形WLCL-N 
 形WLNJ-N
高感度形、高精度形
 形WLG2-N *1
例:動作表示灯なし
AC125V 10A
AC250V 10A
DC30V  6A
*3
1a1b
形WL
*2 *5
形WLG□-□
高感度形、高精度形 
 形WLG2
 形WLG12
 形WLGCA2
 形WLGL
 2019年4月以降の
 生産分のみ*4
例:動作表示灯なし
AC125V 10A
AC250V 10A
DC30V  6A
*3
1a1b
形WL01□□
 形WL01CA12
 形WL01CA2
 形WL01CA2-2N
 形WL01HL
 形WL01NJ
 形WL01GCA2 *7
 形WL01G12 *7
 形WL01G2 *7
 形WL01GL *7
AC125V 0.1A
DC30V     0.1A
*6
1a1b
形D4C 形D4C-4□□ AC125V 0.1A
DC30V     0.1A
1c
形D4C-5□□ AC125V 0.1A
形D4C-6□□ DC30V     0.1A
シリーズ 形式 定格(抵抗負荷) 接点仕様
横形 形D4E-□N ねじ締めタイプ
形D4E-2□20□□N
形D4E-2□21□□N
形D4E-2□22□□N
AC125V 0.1A 1c
コード付モールド
形D4E-2□23□□N
形D4E-2□24□□N
ACコネクタタイプ
形D4E-2□00□□N
DCコネクタタイプ
形D4E-2□10□□N
DC30V     0.1A
形SHL 形SHL-□□-01
形SHL-□□-01MR
形SHL-□□-01ML
形SHL-□□-01MD
形SHL-□□-01L□MR
形SHL-□□-01L□ML
形SHL-□□-01L□MD
AC125V 0.1A
DC30V     0.1A
1c
形ZC-55 形ZC-D55-01
形ZC-N2155-01
形ZC-N2255-01
形ZC-Q2155-01
形ZC-Q2255-01
形ZC-W155-01
形ZC-W2155-01
形ZC-W255-01
AC125V 0.1A
DC30V     0.1A
形D4MC
*2
形D4MC-2000-C
形D4MC-2020-C
形D4MC-5020-C
形D4MC-5040-C
AC125V 0.1A
DC30V     0.1A
1c

*1 高感度形、高精度形は2016年9月に生産を終了しました。
   代替品の確認方法についてはこちらのFAQをご覧ください。

*2 最小適用負荷は、DC5V 1mAです。電圧、電流ともにこの値以上でお使いください。
*3 スイッチの接点は一般負荷と微小負荷共用です。
   しかし、一度負荷を開閉した接点に、さらに容量の小さい負荷を接続して使用することはできません。
   接点表面が荒れて、接触信頼性が損なわれます。 
*4 2019年3月以前生産分は微小負荷の開閉に適していません。
   既にスイッチをお持ちになっている場合は、以下の方法でご判断ください。
   スイッチ本体の正面下方のスイッチボックスのカバーの形状(の部分)をご確認ください。
   また、梱包箱をお持ちの場合は、ラベルの表示をご確認ください
        
  2019年3月以前
(微小負荷の開閉には適さない)
2019年4月以降
*3
正面 最下部のハウジングが凹んでいます。
最下部のハウジングが突き出ています。
側面
梱包箱の
ラベル
 
*5 一般負荷用の機種(形WL□)と微小負荷用の機種(形WL01□)があります。
*6 ご参考:形WLシリーズの微小負荷タイプの推奨負荷範囲

      

*7 形WL01G2シリーズ、形WL01GCA2シリーズは、2019年3月に生産を終了しました。

   代替品の確認方法についてはこちらのFAQをご覧ください。

 

(2019年10月現在)