Page top

バッテリ形C200H-BAT09の製造年月の記載箇所を教えてください。

FAQ番号:FAQ05292

 

回答

製造年月は、下図のようにバッテリ側面に印字されており、電池製造メーカの製造番号(記号)で確認できます。
製造番号は、2009年1月以前製造のものと、2009年2月~2016年11月製造のものと、2016年12月以降製造のものの3種類があり、それぞれで表記方法が異なります。
表記方法については、下表のとおりです。

●製造番号の読み方
2009年1月以前 2009年2月~2016年11月 2016年12月以降
製造番号:○○-△△(□)

○○=西暦下2桁
△△=月
□=電池メーカ管理記号

□の記載が有るものと無いものがあります。


下図の例:「91-02」
              1991年2月製造
製造番号:○○△△□□

○○=西暦下2桁
△△=月
□□=電池メーカ管理記号

西暦と月の記号は下の数字に対応
A B C D E F G H I J
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

下図の例:「BGAHNA」
                2016年7月製造
製造番号:○△

○=2010~2019年
2010年=0 , 2011年=1 ,…, 2019年=9

△=1月~12月
1月=1 , 2月=2 ,…, 9月=9 ,
10月=0 , 11月=Y , 12月=Z


下図の例:「84」
                2018年4月製造




●お願い
交換用バッテリには、製造年月より2年以内のものを使用してください。

●補足
形C200H-BAT09はC200HαシリーズのほかCシリーズPLC用の交換用バッテリです。
PLCにより使用できるバッテリが異なりますので、必ずPLCのマニュアルで使用できるバッテリの形式を確認してください。
形C200H-BAT09を使用しているPLC機種は、すでに生産終了しています。
PLCのリプレース等をご検討お願いします。