Page top

パワーサプライのDINレール取付金具のみ購入することはできますか?

FAQ番号:FAQ05278

 

回答

機種により異なります。以下の表をご参照ください。
DINレール取付金具の形式などの詳細については、下表の「詳細(リンク先)」にてご確認ください。


■パワーサプライ DINレール取付金具のみの購入可否 
シリーズ 概要 詳細
(リンク先)
形S8JX-N *1 600Wの機種を除き、DINレール取付金具のみ購入できます。 こちら
形S8JX-P *2 DINレール取付金具のみ購入できます。  こちら
形S8VS DINレール取付金具のみ購入できます。 こちら
形S8VM *3 底面取付
タイプ
300W、600Wタイプのみ、取付金具(別売)がございます。
こちら
DINレール
取付タイプ
取付金具のみの販売はしておりません。(DINレール取付金具は本体に付属しています)
形S8FS-G 直取付
タイプ
取付金具(別売)がございます。
こちら
DINレール
取付タイプ
DINレール取付金具は本体に付属しています。
形S8VK-WA
形S8VK-S 
形S8VK-G 
形S8VK-T  
DINレール取付金具のみの販売はしておりません。
(DINレール取付金具は本体に付属しています)
こちら
形S8VK-R 
形S8AS 
形S8TS 
形S82S
DINレール取付金具のみの販売はしておりません。
(DINレール取付金具は本体に付属しています)
形S8EX *4
形S8EA *5
DINレール取付金具はありません。
(DINレールへの取付は想定していません)
*1 形S8JX-NシリーズおよびDINレール取付金具は、2019年3月に生産を終了しました。
*2 形S8JX-Pシリーズの50W、100W、150Wの機種およびDINレール取付金具は、2019年3月に生産を終了しました。
*3 形S8VMシリーズは2019年3月に生産を終了しました。
*4 形S8EXシリーズは2020年3月に生産を終了しました。
*5 形S8EAシリーズは2020年3月に生産を終了しました。
*1~*5 代替品の確認方法については、こちらのFAQをご覧ください。

(2021年11月現在)