Page top

密着取付できる光電センサ、ファイバセンサはありますか?

FAQ番号:FAQ05195

 

回答

密着取付で使用する場合は、相互干渉防止機能付きのセンサをご検討ください。

以下に相互干渉防止機能付きセンサの代表的な形式を紹介します。

相互干渉防止機能のないセンサを密着して取り付けた場合、隣のセンサの光の影響を受けて誤動作する可能性があります。
カタログの■定格/性能欄 「保護回路」に相互干渉防止機能の有無、
ファイバセンサの場合は「相互干渉防止」に相互干渉防止機能が有効な台数を記載しています。
カタログにてご確認ください。

■ 密着取付可能台数 (相互干渉防止機能付センサの代表例)
・ファイバセンサ 形E32は、使用するファイバアンプの相互干渉防止機能が有効になっている場合は、密着取付が
 可能です。ただし、ファイバアンプの形式により、相互干渉を防止できる台数が異なります。
 下表のファイバアンプの欄をご参照ください。

ファイバアンプは連結台数により使用周囲温度が異なります。
 また、ファイバアンプは、異なるシリーズとは組み合わせ出来ない場合があります。
 詳
細はこちらのFAQをご参照ください。
密着取付数 *1 ファイバアンプ
アンプ内蔵形
アンプ分離形
10台まで (表1) 形E3NX-CA
(表2) 形E3NX-FA
(表3) 形E3NX-MA
(表4) 形E3X-HD
(表5) 形E3X-MDA
(表7) 形E3X-DA-S
(表8) 形E3X-DAC-S
(表9) 形E3X-DA-N
形E3C-LDA
5台まで (表6) 形E3X-SD/NA
4台まで - 形E3NC-L
2台まで 形E3T
形E3Z
形E3ZM
形E3ZM-C
形E3S-C

(透過形を除く*2)
形E3NC-S
形E3C
 

*1 使用するモードなどにより相互干渉防止機能が使用できない場合や、連結台数が異なる場合があります。

   詳細はこちらのFAQをご参照ください。

*2 透過形のアンプ内蔵形センサには、相互干渉防止機能付きのものはありません。

■ ファイバセンサの対象形式
(表1) 形E3NX-CAシリーズ 
分類 接続方式 入出力 NPN出力 PNP出力
標準タイプ コード引き出し(2m) 1出力 形E3NX-CA11 2M 形E3NX-CA41 2M
省配線コネクタ 形E3NX-CA6 形E3NX-CA8
高機能タイプ コード引き出し(2m) 2出力
+
1入力
形E3NX-CA21 2M 形E3NX-CA51 2M
センサ通信
ユニットタイプ
センサ通信ユニット用
コネクタ
形E3NX-CA0

(表2) 形E3NX-FAシリーズ 
分類 接続方式 入出力 NPN出力 PNP出力
標準タイプ コード引き出し(2m) 1出力 形E3NX-FA11 2M
形E3NX-FA11-5 2M *3
形E3NX-FA41 2M
省配線コネクタ 1出力 形E3NX-FA6 形E3NX-FA8
高機能タイプ コード引き出し(2m) 2出力
+
1入力
形E3NX-FA21 2M 形E3NX-FA51 2M
省配線コネクタ 1出力
+
1入力
形E3NX-FA7 形E3NX-FA9
省配線コネクタ 2出力 形E3NX-FA7TW 形E3NX-FA9TW
M8コネクタ 1出力
+
1入力
形E3NX-FA24 形E3NX-FA54
M8コネクタ 2出力 形E3NX-FA54TW
赤外タイプ コード引き出し(2m) 1出力 形E3NX-FAH11 2M 形E3NX-FAH41 2M
省配線コネクタ 1出力 形E3NX-FAH6 形E3NX-FAH8
アナログ
出力タイプ
コード引き出し(2m) 2出力 形E3NX-FA11AN 2M 形E3NX-FA41AN 2M
センサ通信
ユニット
タイプ
センサ通信ユニット用
コネクタ
形E3NX-FA0
形E3NX-FAH0
*3 形E3NX-FA11-5 2M は、SHS2モードにて相互干渉防止2台可能なタイプです。

(表3) 形E3NX-MAシリーズ
分類 接続方式 入出力 NPN出力 PNP出力
2チャン
ネル
タイプ
標準
タイプ
コード引き出し
(2m)
2出力 形E3NX-MA11 形E3NX-MA41
省配線コネクタ 形E3NX-MA6 形E3NX-MA8
センサ通信
ユニット
タイプ 
センサ通信
ユニット用
コネクタ
形E3NX-MA0

(表4) 形E3X-HDシリーズ
接続方式 NPN出力 PNP出力
コード引き出し(2m) 形E3X-HD11 2M 形E3X-HD41 2M
省配線コネクタ 形E3X-HD6 形E3X-HD8
M8コネクタ 形E3X-HD14 形E3X-HD44

(表5) 形E3X-MDAシリーズ *4
 ・パワーチューニングを有効にした場合は、相互干渉防止は5台(10チャンネル)までとなります。
分類 接続方式 機能 NPN出力 PNP出力
2チャンネル
タイプ
コード引き出し(2m) AND/OR
出力
形E3X-MDA11 2M *4 形E3X-MDA41 2M *4
省配線コネクタ 形E3X-MDA6 *4 形E3X-MDA8 *4
センサ通信
ユニット用コネクタ
形E3X-MDA0  *4
*4 形E3X-MDAは2021年8月に生産を終了しました。代替品の確認についてはこちらのFAQをご覧ください。

(表6) 形E3X-SD、NAシリーズ
分類 接続方式 NPN出力 PNP出力
形E3X-SD 汎用
タイプ
コード引き出し(2m) 形E3X-SD11 2M *5
形E3X-SD21 2M
形E3X-SD41 2M *5
形E3X-SD51 2M
省配線コネクタ 形E3X-SD6  *5
形E3X-SD7
形E3X-SD8  *5
形E3X-SD9
形E3X-NA 汎用
タイプ
コード引き出し(2m) 形E3X-NA11 2M 形E3X-NA41 2M
省配線コネクタ 形E3X-NA6 形E3X-NA8
高速
タイプ
コード引き出し(2m) 形E3X-NA11F 2M 形E3X-NA41F 2M
耐水
タイプ
コード引き出し(2m) 形E3X-NA11V 2M 形E3X-NA41V 2M
M8コネクタ 形E3X-NA14V 形E3X-NA44V
*5 形E3X-SD11、SD41、SD6、SD8は2017年3月に生産を終了しました。
   代替品の確認についてはこちらのFAQをご覧ください。

(表7) 形E3X-DA-Sシリーズ
接続方式 分類 NPN出力 PNP出力
コード
引き出し
(2m)
マーク検出タイプ
(異色光源)
形E3X-DA11SE-S 2M *6
形E3X-DA11-S 2M *6
形E3X-DAG11-S 2M *7
形E3X-DAB11-S 2M *7
形E3X-DAH11-S 2M *7
形E3X-DA41SE-S 2M *6
形E3X-DA41-S 2M *6
形E3X-DAG41-S 2M *7
形E3X-DAB41-S 2M *7
形E3X-DAH41-S 2M *7
高機能タイプ 形E3X-DA11RM-S 2M *6
形E3X-DA11TW-S 2M *6
形E3X-DA11AT-S 2M *6
形E3X-DA11AN-S 2M *7
形E3X-DA41RM-S 2M *6
形E3X-DA41TW-S 2M *6
形E3X-DA41AT-S 2M *6
形E3X-DA41AN-S 2M *7
省配線
コネクタ
単機能タイプ 形E3X-DA6SE-S *6 形E3X-DA8SE-S *6
汎用タイプ 形E3X-DA6-S *6 形E3X-DA8-S *6
マーク検出タイプ
(異色光源)
形E3X-DAG6-S  *7
形E3X-DAB6-S  *7
形E3X-DAH6-S  *7
形E3X-DAG8-S  *7
形E3X-DAB8-S  *7
形E3X-DAH8-S  *7
高機能タイプ 形E3X-DA6RM-S *6
形E3X-DA6TW-S *6
形E3X-DA6AT-S *6
形E3X-DA8RM-S *6
形E3X-DA8TW-S *6
形E3X-DA8AT-S *6
*6 形E3X-DA□SE-S、DA□-S、DA□AT-S、DA□RM-S、DA□TW-S、DA7□-Sは2017年3月に生産を終了しました。
*7 形E3X-DA□AN-S、DAH□-S、DAB□-S、DAG□-S、DAH6-S-40、DAT6-S-□は2019年3月に生産を終了しました。
*6 *7 代替品の確認についてはこちらのFAQをご覧ください。


(表8) 形E3X-DAC-Sシリーズ 
分類 接続方式 NPN出力 PNP出力
汎用タイプ コード
引き出し
(2m)
形E3X-DAC11-S 2M *8 形E3X-DAC41-S 2M *8
高機能
タイプ
2色同時判別 形E3X-DAC21-S 2M *8 形E3X-DAC51-S 2M *8
バンク切替
による4色判別
形E3X-DAC21B-S 2M *8 形E3X-DAC51B-S 2M *8

*8 形E3X-DAC□-Sは2017年3月に生産を終了しました。

    代替品の確認についてはこちらのFAQをご覧ください。 


 (表9) 形E3X-DA-Nシリーズ 
接続方式 分類 NPN出力 PNP出力
コード
引き出し
(2m)
汎用タイプ 形E3X-DA11-N 2M *9 形E3X-DA41-N 2M *9
モニタ出力付きタイプ 形E3X-DA21-N 2M  *10 形E3X-DA51-N 2M *10
マーク検出用 (青色LED) 形E3X-DAB11-N 2M *10 形E3X-DAB41-N 2M *10
マーク検出用 (緑色LED) 形E3X-DAG11-N 2M *10 形E3X-DAG41-N 2M *10
赤外光タイプ 形E3X-DAH11-N 2M *10 形E3X-DAH41-N 2M *10
微分出力タイプ 形E3X-DA11D 2M *9
耐水タイプ 形E3X-DA11V 2M *10 形E3X-DA41V 2M *10
ツイン出力タイプ 形E3X-DA11TW 2M *9 形E3X-DA41TW 2M *9
接続方式 分類 NPN出力 PNP出力
コネクタ
タイプ
汎用タイプ 形E3X-DA6 *9 形E3X-DA8 *9
モニタ出力付きタイプ 形E3X-DA7 *10 形E3X-DA9 *10
マーク検出用 (青色LED) 形E3X-DAB6  *10 形E3X-DAB8 *10
マーク検出用 (緑色LED) 形E3X-DAG6 *10 形E3X-DAG8 *10
赤外光タイプ 形E3X-DAH6 *10 形E3X-DAH8 *10
微分出力 タイプ 形E3X-DA6D *9
耐水タイプ (M8コネクタ) 形E3X-DA14V *10 形E3X-DA44V *10
ツイン出力 タイプ 形E3X-DA6TW *9 形E3X-DA8TW *9
*9 形E3X-DA□TWシリーズは、2012年3月末に生産を終了しました。
   形E3X-DA11-N、DA41-N、DA11Dは、2017年3月に生産を終了しました。
*10 形E3X-DAH□、DA□1-N、DAB□、DAG□、DA□V、DAT6-2、DA□は、2019年3月に生産を終了しました。
*9 *10 代替品の確認については、こちらのFAQをご覧ください。 

(2021年9月現在)