Page top

形H5Fシリーズで曜日ごとに異なる動作をすることは可能ですか?

FAQ番号:FAQ05114

 

回答

可能です。
ただし、以下の条件を満たす場合のみ設定できます。

・曜日ごとに異なる動作が 2パターンのみ
・ひとつの動作パターンが、もう一方の動作パターンの一部だけを動作させるもの(部分的に重複しているもの)

上記の条件を次の条件を満たす場合は、特定曜日(*) の機能を用いて設定可能です。
申し訳ございませんが、それ以外のケースは設定できません。

◇ 例1  形H5Fシリーズの特定曜日機能で設定可能です。

  月~金  8:00~12:00 13:00~17:15
  土           13:00~17:15

◇ 例2  形H5Fシリーズの特定曜日機能で設定可能です。

  月~金  8:00~17:15
  土     13:00~17:15

 

  * 8:00~17:15を2つに分けて設定します
 

◇ 例3 ⇒ 形H5Fシリーズでは設定できません。形H5Sシリーズをご検討ください。

  月~火  8:00~17:15
  金     8:00~15:00
  土     8:00~12:00

 

◇ 例4 ⇒ 形H5Fシリーズでは設定できません。形H5Sシリーズをご検討ください。 

  月~金  8:00-12:00 13:00-17:15
  土    18:00-21:00

 

(*) 特定曜日とは、設定されている動作の一部だけを実行する曜日です。
・2つ以上のプログラムに対して特定曜日動作を設定することが可能です。
 ただし、プログラムごとに「特定曜日」を押して「S」を点灯させる必要があります。

・2つ以上の曜日に対して特定曜日を指定することが可能です。

・パルス動作時も特定曜日動作の設定が可能です。

 ■特定曜日の設定例
  ・プログラム
    月~金 ● 8:00-12:00 ▲13:00-17:15
    土    ● 8:00-12:00

  
   ・特定曜日動作のプログラム: 8:00-12:00
   ・特定曜日:土曜日

■お願い

 操作手順等については、下記商品情報のURLよりカタログ・マニュアル(取扱説明書)をご利用ください。
 (マニュアル(取扱説明書)のダウンロードには無料の会員登録が必要です。)