Page top

コードリーダ形V400-H、形V400-F、形V400-R1をパソコンを利用して設定したいのですが、設定ツールはありますか?

FAQ番号:FAQ05066

 

回答

各機種で、設定ツールをご用意しております。 *1*2
下記、商品情報URLよりソフトウェアをダウンロードしてご利用ください。
ダウンロードには、無料の会員登録が必要です。

ツールの動作環境は以下のとおりです。
OS Windows XP SP2 以上、Windows 7  *3
メモリ Windows XP:512MB以上 *3
Windows 7 :1GB 以上 *3
ハードディスク空き容量 30MB以上
通信コネクタ RS-232Cコネクタ *4

*1 形V400-R1シリーズは、2015年9月に生産を終了しました。
  代替情報については、関連情報の「生産終了品/代替情報」をご利用ください。
*2 形V400-R2シリーズには、設定ツールのご用意がありません。
*3 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
*4 DOS/V互換RS-232Cコネクタを持たないPCをご利用の際は、市販のRS-232C-USB変換ケーブルをご利用ください。


【関連語句】ユーティリティソフト 設定ツール