Page top

リミットスイッチ 接点が切り替わる位置を教えてください。

FAQ番号:FAQ04970

 

回答


  

■接点がONする位置(NC導通→NO導通の切替点)
 自由位置(力が加わっていないときのアクチュエータの位置)から、「動作までの動き(PT)」
 の値だけ動いた位置で、接点が切り替ります。その位置を「動作位置(OP)」と呼びます。

 PT、OPの値は、カタログの「外形寸法/動作特性」でご確認いただけます。

■接点がOFFする位置(NO導通→NC導通の切替点)
 「動作位置(OP)」から「応差の動き(MD)」の値だけ戻った位置で、接点が切り替ります。

 MDの値は、カタログの「外形寸法/動作特性」でご確認いただけます。

(例) 形WLCA2-Nの場合
    
   自由位置から、15±5°レバーが倒れると、接点はNCからNOに切り替わります。
   その後、レバーを戻していったとき、動作位置(15±5°倒した位置)から、12°更に戻ると
   接点はNOからNCに切り替わります。