Page top

漏液センサ(リボンタイプ、ポイントタイプ)の配線距離は最大何mまでですか?

FAQ番号:FAQ04959

 

回答

接続する機器により、配線距離が異なります。
センサ(リボンタイプまたはポイントタイプ)と、接続する漏水検出器(アンプ)の形式をご確認の上、
下表をご参照ください。

(表1) 漏液検出器 形K7Lシリーズ センサ断線検出機能なし
(表2) 漏液検出器 形K7Lシリーズ センサ断線検出機能付
(表3) 漏水検知器 形61F-GPN-V50 漏水警報器 形61F-WLAシリーズ *4

 

■接続方法について
 ・形F03-16PE、形F03-16PT、形F03-16SF、形F03-16SFCはこちらのFAQをご覧ください。
 ・形F03-15はこちらのFAQをご覧ください。

 

 (表1) 漏液検出器 形K7Lシリーズ センサ断線警報機能なし 

 ・複数のセンサ(リボンタイプまたはポイントタイプ)を並列に接続することができます。

  

 

種類 形式
漏水検出器 アンプ(断線機能なし)
長距離配線用漏液検出器 漏液検出器
形K7L-U
形K7L-UB *1
形K7L-AT50 
形K7L-AT50B *1



リボンタイプ 形F03-15 配線ケーブル、センサで
合計400m以下
*2
配線ケーブル、センサで
合計60m以下
ただし、センサは
10m以下
*2
形F03-16PE
形F03-16PT
形F03-16SF
形F03-16SFC
ポイント
タイプ *3
形F03-16PS

*1 プッシュインPlus端子台ソケットに対応しています。
*2   配線ケーブル:2㎟の場合の距離です。
*3   ポイントタイプのセンサには2mのケーブルがついています。
   このケーブルを配線ケーブルとしてお考えください。
   ケーブルを切断せずに使用する場合、1個あたり2mです。
 

■接続例

 形K7L(センサ断線警報機能なし)と、リボンタイプ、ポイントタイプの並列接続

 ・配線ケーブルの長さ(配線A配線B)と、センサ(リボンタイプ)の長さを求めます。

  ・配線A:配線距離(3芯・VCTケーブルの長さ)をご確認ください。
  ・配線B:ポイントセンサには2mのケーブルがついています。 

        ケーブルを切断せずにポイントセンサを2個使用する場合、

        配線Bは、2mx2個で合計4mとなります。

  ・漏液センサ(リボンタイプ)

    お使いになる漏水センサの長さをご確認ください。

      

 

 (表2) 漏液検出器 形K7Lシリーズ センサ断線検出機能付

 ・ポイントタイプのセンサは使用できません。リボンタイプのセンサをお使いください。

 ・複数のセンサを並列接続することはできません。

  センサを並列に接続した場合、漏液検出はできますが、センサ断線検出機能が正常に動作しなくなります。

  こちらのFAQをご覧ください。

   

種類
形式
漏水検出器 アンプ(断線機能付)
長距離配線用漏液検出器 漏液検出器
形K7L-UD
形K7L-UDB
*1
形K7L-UDP
形K7L-UDPB
*1
形K7L-AT50D
形K7L-AT50DB *1
形K7L-AT50DP
形K7L-AT50DPB
*1


リボン
タイプ
形F03-15 配線ケーブル、センサで
合計400m以下
*2
配線ケーブル、センサで
合計60m以下
ただし、センサは
10m以下
*2
形F03-16PE
形F03-16PT
形F03-16SF
形F03-16SFC
ポイント
タイプ
形F03-16PS 使用できません。

*1 プッシュインPlus端子台ソケットに対応しています。

*2 配線ケーブル:2㎟の場合の距離です。 

 

(表3) 漏水検知器 形61F-GPN-V50  漏水警報器 形61F-WLAシリーズ

種類
形式
漏水検知器
漏水警報器
形61F-GPN-V50 形61F-WLA *4


サ 
リボンタイプ 
(漏水検知帯)
形F03-15 配線ケーブルが長いほど、接続できるセンサの長さは短くなります。
配線ケーブル *2 センサ *2
0m
 (使用しない)
最大200m
150m以下 最大150m
300m以下 最大100m
400m以下 最大 50m

形F03-16PE
形F03-16PT
形F03-16SF
形F03-16SFC
ポイントタイプ
(漏液ポイント
 センサ)
*3 
形F03-16PS

*2 線ケーブル:2の場合の距離です。

*3 ポイントタイプのセンサには2mのケーブルが2本ついています。

   このケーブルを配線ケーブルとしてお考えください。

   ケーブルを切断せずに使用する場合、1個あたり2mです。

*4 漏水警報器形61F-WLAは2017年3月に生産を終了しました。

   代替品の確認方法はこちらのFAQをご覧ください。

 

■接続例

 形61F-GPN-V50、形61F-WLA *4   リボンタイプ、ポイントタイプの並列接続
 ・配線ケーブルの長さ(配線A配線B)から、接続できるセンサ(リボンタイプ)の長さ(最大)を求めます。

  ・配線A配線距離(3芯・VCTケーブルの長さ)をご確認ください。
  ・配線B:ポイントセンサには2mのケーブルがついています。

        ケーブルを切断せずにポイントセンサを5個使用する場合、

                     配線Bは、2mx5個で合計10mとなります。 

  
 ・例えば、配線Aが100mの場合、配線A:100m配線B:10mで、 配線ケーブル長は110mです。
  上表の「配線ケーブル150m以下」に該当しますので、接続できるセンサ(リボンタイプ)の長さは

  最大150mです。

   

(2021年9月現在)