Page top

形MY2シリーズの裏面接続ソケットと保持金具を教えてください。

FAQ番号:FAQ04876

 

回答

裏面接続ソケットには、半田づけ端子、基板用端子、ラッピング端子の3種類があります。
次の一覧表をご参照の上、いずれかをお選びください。

(表1) 裏面接続ソケット半田づけ端子・基板用端子)
(表2) 裏面接続ソケットラッピング端子

(表1) 裏面接続ソケット半田づけ端子・基板用端子) 
(2017年2月現在)
リレー形式
端子形状
半田づけ
半田づけ
プリント基板用
ソケット
外観

(形PY08)

(形PY08-Y□)

(形PY08-02)
■高さ:36mm

形MY2
形MY2N
形MY2Z
形MY2ZN
形MY2-D
形MY2N-D2
形MY2Z-D
形MY2ZN-D2
形MY2-Y

形MY2N-Y
形MY2-D-Y

ソケット 形PY08
形PY08-Y1 形PY08-02
保持金具
(別売)
形PYC-P *5
-
*4
形PYC-P *5
■ラッチングレバー付
 高さ:36mm

形MY2IN(S)
形MY2IN-D2(S)
*1

ソケット
- *2
- *3
- *2
保持金具
(別売)
- *4
■高さ:36mm

形MY2-CR
形MY2N-CR
(コイル電圧

  AC24V以外)

ソケット 形PY08 形PY08-Y1 形PY08-02
保持金具
(別売)
形PYC-P *5
- *4
形PYC-P *5
■高さ:53mm

形MY2-CR AC24
形MY2N-CR AC24

(コイル電圧
 AC24Vのみ)

ソケット 形PY08 形PY08-Y3 形PY08-02
保持金具
(別売)
形PYC-1 *5
- *4
形PYC-1 *5
■高さ:53mm

形MY2N-CR-TU
形MY2N-Y-CR
形MY2Z-CR
形MY2ZN-CR

ソケット 形PY08 形PY08-Y3 形PY08-02
保持金具
(別売)
形PYC-1 *5
- *4
形PYC-1 *5
■ラッチングリレー

形MY2K

ソケット 形PY14 形PY14-Y1 形PY14-02
保持金具
(別売)
形PYC-P *5
- *4
形PYC-P *5
形MY2-02 プリント基板用端子です。ソケットは使用しません。
形MY2F 半田づけ端子です。ソケットは使用しません。
端子に直接半田づけで配線してください。
*1  実際の形式は(S)の前にコイル電圧の指定が入ります。例:形G2R-1-SNI DC24(S)
*2  ソケット:形PY08(半田づけ端子)、形PY08-02(プリント基板用)と組み合わせることはできますが、
  お奨めできません。保持金具:形PYC-Pを取りつけるとラッチングレバーが当たってしまい、操作できません。
*3  形PY08-Y1(半田づけ端子・保持金具付属)と組み合わせることはできますが、お奨めできません。
      ソケットに付属している保持金具がインジケータの片方の窓を隠してしまいます。
*4  保持金具はソケットに付属しています。別売りでの手配は不要です。
*5  保持金具(別売):形PYC-P、形PYC-1は共に1本入りです。リレー 1台に対し、1本使用します。
 

(表2) 裏面接続ソケットラッピング端子)
(2017年2月現在)
 リレー形式 端子長さ
端子25㎜
端子20㎜
端子25㎜
端子20㎜
ソケット
外観

(形PY08QN)

(形PY08QN-Y1)
■高さ:36mm

形MY2
形MY2N
形MY2Z
形MY2ZN
形MY2-D
形MY2N-D2
形MY2Z-D
形MY2ZN-D2
形MY2-Y

形MY2N-Y
形MY2-D-Y

ソケット 形PY08QN 形PY08QN2 形PY08QN-Y1 形PY08QN2-Y1
保持金具
(別売)
形PYC-P
*5
形PYC-P
*5
- *4
- *4
■ラッチング
 レバー付
 高さ:36mm

形MY2IN(S)
形MY2IN-D2(S)
*1

ソケット
- *6
- *7
保持金具
(別売)
 - *4
- *4 
■高さ:36mm

形MY2-CR
形MY2N-CR
(コイル電圧

  AC24V以外)

ソケット 形PY08QN 形PY08QN2 形PY08QN-Y1 形PY08QN2-Y1
保持金具
(別売)
形PYC-P
*5
形PYC-P
*5
- *4
- *4
■高さ:53mm

形MY2-CR AC24
形MY2N-CR AC24

(コイル電圧
 AC24Vのみ)

ソケット 形PY08QN 形PY08QN2 形PY14QN-Y3 形PY14QN2-Y3
保持金具
(別売)
形PYC-1
*5
形PYC-1
*5
- *4
- *4
■高さ:53mm

形MY2N-CR-TU
形MY2N-Y-CR
形MY2Z-CR
形MY2ZN-CR

ソケット 形PY08QN 形PY08QN2 形PY14QN-Y3 形PY14QN2-Y3
保持金具
(別売)
形PYC-1
*5
形PYC-1
*5
- *4
- *4
■ラッチングリレー

形MY2K

ソケット 形PY14QN 形PY14QN2 形PY14QN-Y1 形PY14QN2-Y1
保持金具
(別売)
形PYC-P
*5
形PYC-P
*5
- *4
- *4
形MY2-02 プリント基板用端子です。ソケットは使用しません。
形MY2F 半田づけ端子です。ソケットは使用しません。
端子に直接半田づけで配線してください。
*1  実際の形式は(S)の前にコイル電圧の指定が入ります。例:形G2R-1-SNI DC24(S)
*4  保持金具はソケットに付属しています。別売りでの手配は不要です。
*5  保持金具(別売):形PYC-P、形PYC-1は、共に1本入りです。リレー 1台に対し、1本使用します。
*6  ソケット:形PY08QN(端子長さ25㎜)、形PY08QN2(端子長さ20㎜)と組み合わせることはできますが、
  お奨めできません。保持金具:形PYC-Pを取りつけるとラッチングレバーが当たってしまい、操作できません。
*7  ソケット:形PY08QN-Y1(端子長さ25㎜)、形PY08QN2-Y1(端子長さ20㎜)と組み合わせることは
  できますが、お奨めできません。
  ソケットに付属している保持金具がインジケータの片方の窓を隠してしまいます。

■配線について
◆はんだ付けについて
下記の注意に従い、手はんだ付けにて行ってください。
 ① こて先の平滑仕上げをした後、はんだ付けを行ってください。
    はんだ:JIS Z3282、H60A、またはH63Aのやに入り(ロジン系)
    はんだこて:30~60W
    こて先温度:+280~+300℃
    Pbフリーはんだ:+310~+330℃
    はんだ時間:3秒以内
 ② フラックスはリレーの構成材の適合性から非腐食性のロジン系をご使用ください。
   フラックスの溶剤は化学作用の少ないアルコール系をご使用ください。
 ③ なお、下図のように、はんだに切断面をいれてフラックスの飛散を防止したものがあります。
   
・端子のはんだ付け時には、はんだ・フラックス・溶剤などが端子以外の部分に付着しないようにしてください。
 はんだ・フラックス・溶剤が内部に侵入して絶縁劣化や接触不良の原因となります。
・リード線のリレー端子のカラゲは端子に巻きつけるように行ってください。
 リード線をリレー端子へはんだ付けする場合、カラゲが不十分ですと、弱い引っ張りや振動、衝撃で
 リード線がはずれる原因となります。
・タブ端子へのリード線のはんだ付けは絶対に行わないでください。
  

◆ラッピング端子用ソケットへの配線について
  下表をご参照ください。配線方法が不適切の場合、リード線はずれの原因となります。
  形PY□QNは使用ワイヤφ0.65で6回巻きつけ可能です。
 
・形PY□QNの配線

 なお、ラッピングツール(ラッピング端子に配線する時の工具)の取扱いはございません。
 市販のものをお使いください。