Page top

【熱電対】クラス2とは、何ですか?

FAQ番号:FAQ04852

 

回答

JIS規格で定められた精度に応じた階級の名称です。
クラス2の許容差は、以下の通りです。

種類
測定温度
許容差(*1)
形E52-CA
0℃以上 1200℃未満 ①±2.5℃
②測定温度の±0.75%
形E52-IC
0℃以上 750℃未満
形E52-PR
0℃以上 1600℃未満 ①±1.5℃
②測定温度の±0.25%
 ①または②のどちらか大きい方の値とします