Page top

屋外で使えるリミットスイッチはありますか?

FAQ番号:FAQ04817

 

回答

形WL-Nシリーズ *1 、形WLシリーズ、形D4Cシリーズ、に耐候性タイプ(屋外仕様)の品揃えがあります。
ゴム、ネジ、シャフトの材質を変更し、耐候性を向上しています。
下表をご覧ください。

■リミットスイッチ 耐候性タイプの仕様 
項目 形WL-Nシリーズ *1 *2 形WLシリーズ 形D4Cシリーズ
形WL□-P1-N 形WL□-P1 形D4C-□P
ゴム エピクロロヒドリンゴム SIR(シリコンゴム) *3 SIR(シリコンゴム) *3
ネジ ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼
シャフト ステンレス鋼生材 ステンレス鋼生材 ステンレス鋼生材
保護構造 IP67 IP67 IP67
適用機種 ローラレバー形
可変ローラレバー形
可変ロッドレバー形
ローラレバー形
可変ローラレバー形
可変ロッドレバー形
ローラレバー形
可変ローラレバー形
可変ロッドレバー形
形式例 形WLCA2-P1-N
形WLCA12-P1-N
形WLCL-P1-N
形WLG12-P1-N *1
形WLGL-P1-N *1
形WLCA2-P1
形WLCA12-P1
形WLCL-P1
形WLG2-P1
形WLG12-P1
形WLGL-P1
形D4C-1220-P
形D4C-1227-P
形D4C-1229-P
・お選びの仕様によっては、品揃えがない場合がありますので、ご了承ください。

*1 高感度形、高精度形は2016年9月に生産を終了しました。
   代替品の確認方法についてはこちらのFAQをご覧ください。
*2 形WL-Nシリーズでは、動作表示灯付の耐候性タイプはご用意しておりません。

*3 耐候性を向上させるため、シリコンゴムを使用しています。

   シリコンゴムからシリコンガスが発生する場合があります。

   常温でも発生しますが、高温になると発生量が増えます。
   このガスは、アークエネルギーで反応し、二酸化ケイ素(SiO2)が接点に堆積した場合、接触障害が発生し、

   機器に支障をきたす恐れがあります。
   ご使用にあたっては、必ず実使用条件(環境・動作回数を含む)にて評価いただき、性能上問題ないことを

   ご確認の上、ご使用ください。

 

(2019年10月現在)