Page top

電極保持器の保護カバー 形F03-11の取りつけ方法を教えてください。

FAQ番号:FAQ04803

 

回答

保護カバー 形F03-11は、電極保持器 形PS-□S(R) またはBF-□(R)と組み合わせて使用します。

組み合わせる電極保持器をご確認の上、以下の手順で取り付けしてください。

■電極保持器 形PS-□S(R)シリーズと組み合わせる場合
 (対象形式:形PS-3S 形PS-4S 形PS-5S 形PS-3SR 形PS-4SR 形PS-5SR)

順序
取り付け方法
1
取りつけ枠 形F03-12(別売)を形PS-□(R)の下側から取りつけます。

2
保護カバー 形F03-11を電極保持器の上部からおろしてカチッと音がするまで押さえます。
(保護カバーに付属の袋ねじは使いません。)
注意
保護カバー 形F03-11を使用する場合、電極保持器の取り付け方法は制限があります。
以下のFAQにて掲載している取り付け方法の4,5のみ適用できます。

 

■電極保持器 形BF-□(R)と組み合わせる場合(形BF-1を除く)
 (対象形式:形BF-3 形BF-5 形BF-3R 形BF-5R)

順序
取り付け方法
1
電極保持器についている取り付けねじ(M5×25)2個を外し、保護カバーに付属している袋ねじ(M5×25)2個を取りつけます。
2
保護カバーを電極保持器の上部からかぶせ、付属のねじM3×20、ワッシャつき)2個を締めて固定します。