Page top

マイクロスイッチ:形Z、形Aシリーズの端子カバー、六角ナット、アクチュエータのみの形式を教えてください。

FAQ番号:FAQ04800

 

回答

下表をご覧ください。
なお、形Aシリーズの六角ナット、アクチュエータ、スリーブはご用意しておりません。
端子カバー、六角ナット、アクチュエータ、スリーブは形TZシリーズには使用できません。   
種類 形式 材質 備考 組み合わせ可否
形Z-□
形A-□
形Z-□-B
形A-□-B
形Z-□A55-B5V
端子
カバー
*1
形AP-A フェノール
樹脂
*2
使用可能

使用不可

使用不可
形AP1-A 金属板
プレス成形
AP-Aと併用してお使いください。リード線引出口は5カ所です。
使用可能

使用不可

使用不可
形AP-B フェノール
樹脂
*2
使用不可

使用可能

使用不可
形AP1-B 金属板
プレス成形
AP-Bと併用してお使いください。リード線引出口は6カ所です。
使用不可

使用可能

使用不可
形AP-Z 塩化
ビニール
使用するコード径は、コード引出口をカットすることにより、φ6とφ8のどちらでもお使いいただけます。
使用可能

使用可能

使用不可
形AP-DV
*3
ポリアミド
樹脂
ケーブル引き出し部はクロロプレンゴムです。
使用不可

使用不可

使用可能
種類 形式 適用機種 適用機種
六角
ナット
形ROKKAKU NUT FOR Q22 形Z-□Q□
アクチュ
エータ
形LEVER FOR HNJS55 *4 材質:
ステンレス鋼
形Z-15HNJS55-B
スリーブ 形SLEEVE FOR Z 取付穴:
 φ4.2→φ*4.56
形Z-□
*1 形Zシリーズ、形Aシリーズの端子形状により使用する端子カバーの形式が異なります。
   スイッチのケースおよび端子接続線などを保護するためのものです。
   塵埃の堆積による端子間短絡、接地あるいは接続線の振動による断線、接触不良や感電事故の防止に
   用いてくだい。
   取付は基本スイッチの取付ねじで行います。
   なお、ピン押しボタン形の形Zに後付けするタイプのアクチュエータをお使いになる場合は、
   同じ取付穴を使用して固定するので併用できません。  
*2 リード線の引き出し方向を任意に選択できるよう、5(6)ヵ所に肉薄の部分を設けてあります。
   この部分を破って接続線を引き出します。
*3 
形AP-DVは、Z-□A55-B5V(防滴形(端子部を含む))専用の防滴端子保護カバーです。
   形Z-□B-Bに取り付けしても、同等の防滴性を保つことはできません。
*4 形LEVER FOR HNJS55は、形Z-15HNJS55-Bについているアクチュエータです。
   ピン押しボタン形の形Zに後付けするためのアクチュエータについては、こちらのFAQをご参照ください。
   (アクチュエータ形式:形XAA-1、形ZAA-2、形ZAQ-1、形ZAQ-2、形ZAQ-*4、形ZAQ-22)

(2021年6月現在)