Page top

純水の水位制御に適したレベル機器はありますか?

FAQ番号:FAQ04798

 

回答

レベル機器は、主にコントローラ、電極保持器、電極によって構成されます。

■コントローラ

形61Fおよび形K8DT-LS、形K8AK-LSは、液体を通じて電極間に導通が生じることで動作します。
液体の種類により、電気の流れやすさは異なるので、コントローラの感度があっていないと安定して制御することができません。
純水の検出には、高感度タイプや超高感度タイプをお使いいただくことが多いですが、液体の固有抵抗、導電率(コンダクタンス)、電極間抵抗のいずれかの値をご確認の上、ご選定ください。

 

・超高感度タイプ:形61F-UHS 形61F-HSL 

・高感度タイプ :形61F-G☐H 形61F-G☐NH 形61F-GP-NH 形61F-GP-N8H 形61F-GP-N8HY 形61F-G☐PH


■電極保持器、電極
 純水の検出を行う場合は、水の純度を守るため、チタン製の電極棒、電極保持器の使用をお奨めします。
  ・電極棒
    形F03-01 TITANIUM をお使いください。  
     電極帯、水中電極は、材質にステンレスを使用しています。

     水の純度が変化してしまう可能性があるため、お奨めできません。
  ・電極保持器
    形BS-1T TITANIUM をお使いください。