Page top

温度調節器(デジタル調節計)に埋込取付アダプタ、取付金具は付属していますか?また、アダプタ、取付金具のみ購入は可能ですか?

FAQ番号:FAQ04740

 

回答

形E5DC/形E5DC-Bシリーズを除き、埋込取付アダプタ、取付金具のいずれかを付属しています。
また、アダプタのみ、取付金具のみの手配も可能です。
温度調節器(デジタル調節計)の形式をご確認の上、下表をご覧ください。
なお、DINレールへの取付については、こちらのFAQをご覧ください。

■埋込取付アダプタ、取付金具の形式
サイズ シリーズ 埋込取付アダプタ、取付金具
付属/別売 形式 外観
22.5x96 形E5DC
形E5DC-B
別売 形Y92F-53
48□ 形E5CD *1
形E5CD-B *1
形E5CC *1
形E5CC-B *1
形E5CC-T *1
形E5CC-U  *2
形E5CB *1
付属 形Y92F-49
形E5CN-H *1
形E5CN-HT *1
形E5CS
形E5CSV
形E5CN *3
形E5CN-U *3
付属 形Y92F-30
サイズ 形式 埋込取付アダプタ、取付金具
付属/別売 形式 外観
96□ 形E5AC
形E5AC-T
付属 形Y92F-51
(2個入り)
形E5AN-H
形E5AN-HT
形E5AN *3
形E5AR *5
形E5AR-T *5
付属 形Y92H-9
(2個入り)
48x96 形E5ED
形E5ED-B
形E5EC
形E5EC-B
形E5EC-T
付属 形Y92F-51
(2個入り)
形E5EN-H
形E5EN-HT
形E5EN *3
形E5ER *5
形E5ER-T *5
付属 形Y92H-9
(2個入り)
48x24 形E5GC 付属 形Y92F-53
形E5GN *4 付属 形Y92F-34
*1  72x72㎜の機種(形E5B、形E5B2、形E5B3、形E5B4、形E5B5、形E5BS、形E5BS-H、形E5BW、形E5BJ、
   形E5BX)から置き換える場合は、埋込取付アダプタ:Y92F-45(別売)と組み合わせてお使いください。
   なお、72x72㎜の機種はすべて生産を終了しました。
   推奨代替品の確認方法はこちらのFAQをご覧ください。
*2  プラグインタイプです。
  埋込取付でお使いの場合は裏面接続ソケット:形P3GA-11(別売)と組み合わせてお使いください。
  なお、裏面接続ソケット用端子カバー:形Y92A-48G(別売)もご用意しています。

*3 形E5AN、形E5EN、形E5CN、形E5CN-Uは、2017年3月に生産を終了しました。

*4 形E5GNは、2015年3月に生産を終了しました。

*5 形E5☐Rシリーズ、形E5□R-Tシリーズは2021年3月に生産を終了しました。
*3~*5 
推奨代替品の確認方法はこちらのFAQをご覧ください。


(2021年6月現在)