Page top

温度調節器(デジタル調整計)の警報出力で、ONする温度とOFFする温度に幅を持たせたい。設定を教えてください。(警報ヒステリシス)

FAQ番号:FAQ04738

 

回答

警報ヒステリシスを設定することで、ON/OFFの幅をもたせることができます。
動作は(表1)をご覧ください。
警報ヒステリシスは形E5CB、形E5CS、形E5CSVシリーズを除き、任意に設定することができます。

■ 設定パラメータ
設定パラメータ 設定値
初期設定
レベル
警報1ヒステリシス 形式により設定範囲、設定単位が異なります。
(表2)をご覧ください。
警報2ヒステリシス
警報3ヒステリシス
警報4ヒステリシス
 
■操作方法
 ・電源を投入すると運転レベルに入ります。
  運転レベルでレベルキー(キー)を3秒以上押し、初期設定レベルに入ります。
  初期設定レベルに入ると制御は停止します。
  (初期設定レベルに入るとはじめに「IN-t」が表示されます。)
  モードキー(キー)を短く押すたびにパラメータが切り替わります。
 ・「ALH□」が表示されたら、UP/DOWNキーで値を設定します。
 ・設定後、レベルキー(キー)を1秒以上押して運転レベルに戻ります。

■設定例
  ・警報出力の設定については、こちらのFAQもあわせてご覧ください。

   ①SP=100℃で制御を行う。上限警報を使用し、SP+20℃以上の時に警報を出す。
    警報120℃以上でON、118℃以下でOFFとしたい。警報1を使用する。
    〔設定〕
      警報1種別:2
      警報値1:20
      警報ヒステリシス:2

   ②制御とは関連せずに、絶対値下限警報を使用し、200℃以上の時に警報を出す。
    200℃以下でON、205℃以上でOFFとしたい。警報1を使用する。
    〔設定〕
      警報1種別:9
      警報値1:200
      警報ヒステリシス:5  

(表1) 警報ヒステリシスの動作例  
警報種別・警報の種類 動作
1 上下限警報
2 上限警報
3 下限警報
4 上下限範囲警報
8 絶対値上限警報
9 絶対値下限警報

(表2) 警報ヒステリシスの設定可能範囲
・「%FS」についてはこちらのFAQをご覧ください。
・警報出力の設定については、こちらのFAQもあわせてご覧ください。  
シリーズ名
形式
警報ヒステリシスの設定範囲
形E5CD/形E5CD-B 入力および警報の種類により設定範囲等が異なります。
警報の種類 入力 設定範囲
(初期値)
単位
MV警報
以外
温度入力 0.1 ~ 999.9
(0.2)
0.1 ~ 999.9
(0.4)
アナログ
入力
0.01 ~ 99.99
(0.02)
%FS
MV警報 0.01 ~ 99.99
(0.50)
%
形E5ED/形E5ED-B
形E5□C 形E5AC 入力および警報の種類により設定範囲等が異なります。
警報の種類 入力 設定範囲
(初期値)
単位
MV警報
以外
温度入力 0.1~999.9
(0.2)
0.01~99.99(0.4)
アナログ
入力
0.01 ~ 99.99
(0.02)
%FS
MV警報 0.01~99.99
(0.50)
%
形E5EC
形E5EC-B
形E5CC
形E5CC-B
形E5CC-U
形E5DC
形E5DC-B
形E5GC
形E5□N-H
(高性能タイプ)
形E5AN-H 入力の種類により設定範囲等が異なります。
警報の種類 入力 設定範囲
(初期値)
単位
すべて 温度入力 0.1~3240.0
(0.2)
0.1 ~ 999.9
(0.2)
アナログ
入力
0.01 ~ 99.99
(0.02)
%FS
形E5EN-H
形E5CN-H
形E5□N-HT
(プログラム
 タイプ)
形E5AN-HT
形E5EN-HT
形E5CN-HT
シリーズ名
形式
設定可能範囲
形E5□N
(ベーシック
 タイプ)
形E5AN *1 入力の種類により設定範囲等が異なります。
警報の種類 入力 設定範囲
(初期値)
単位
すべて 温度
入力
0.1~3240.0
(0.2)
0.1 ~ 999.9
(0.2)
アナログ
入力
0.01 ~ 99.99
(0.02)
%FS
形E5EN *1
形E5CN *1
形E5CN-U *1
形E5GN *2
形E5□R 形E5AR *3
警報の種類 入力 設定範囲
(初期値)
単位
すべて すべて 0.01~99.99
(0.02)
%FS
形E5ER *3
形E5□R-T
(プログラム
 タイプ)
形E5AR-T *3
形E5ER-T *3
形E5CB 形E5CB 0.2℃/°Fで固定 (変更はできません。)
形E5CS
形E5CS
形E5CSV 形E5CSV

*1 形E5AN、形E5EN、形E5CN、形E5CN-Uは、2017年3月に生産を終了しました。

   関連情報の「生産終了品/代替情報」をご利用ください。

*2 形E5GNは、2015年3月に生産を終了しました。関連情報の「生産終了品/代替情報」をご利用ください。

*3 形E5☐Rシリーズ、形E5□R-Tシリーズは2021年3月に生産を終了します。
   関連情報の「生産終了品/代替情報」をご利用ください。


■お願い
設定パラメータの詳細、操作手順等については、下記商品情報のURLよりカタログ・ユーザーズマニュアルを

ご利用ください。(ユーザーズマニュアルのダウンロードには無料の会員登録が必要です。)

 

(2019年5月現在)