Page top

温度調節器(デジタル調節計)で、現在温度の小数点以下を表示させないようにする方法はありますか?

FAQ番号:FAQ04716

 

回答

2つの方法があります。下表をご覧ください。

(表1) 現在温度の小数点以下を表示させないようにする方法
方法 解説
方法1 入力種別の選択で、小数点以下表示のない入力種別を選定する。 お使いになる測温体の種類、使用する温度範囲をご確認の上、設定してください。

例:形E5CCでK熱電対を使用する場合、入力種別を5に設定することで
  整数のみの表示が可能です。
温度
センサ
入力種別 小数点以下の
表示
温度範囲
K熱電対 5 表示しない
(整数で表示)
-200~
1300℃
6 小数点以下1桁
まで表示
-20.0~500.0℃
ただし、お使いになる機種、温度センサの組み合わせによっては、
この方法では対応できない場合があります。
(表2)にてご確認ください。

・入力種別の設定値により小数点位置が変わる場合は目標値、
 警報値の再設定が必要です。 
 詳細はこちらのFAQをご覧ください。 

・入力種別の設定はこちらのFAQをご覧ください。
方法2 「PV小数点表示」パラメータをOFFにする。 高機能設定レベルの「PV小数点表示 PVdP(またはPvdP)」をOFFにすると整数のみの表示となり、小数点以下は表示しません。
ただし、こちらの機能がない機種もございます。
(表2)にてご確認ください。

高機能設定レベルに移行する方法はこちらのFAQをご覧ください。

(表2) 機種別 整数で表示(小数点以下を表示しない)する方法
 
・使用できる温度範囲は、各機種と接続するセンサタイプにより異なります。カタログにてご確認ください。 
シリーズ
形式
方法1  入力種別で設定 [こちら] 方法2
パラメータ
設定
[こちら]
白金測温抵抗体 熱電対 (代表例)
Pt100 Jpt100 K J T
形E5CD/形E5CD-B
形E5ED/形E5ED-B
形E5□C 形E5AC
形E5EC
形E5EC-B
形E5CC
形E5CC-B
形E5CC-U
形E5DC
形E5DC-B
形E5GC
形E5□C-T
(プログラム
 タイプ)
形E5AC-T
形E5EC-T
形E5CC-T
形E5□N-T
(高機能
 タイプ)
形E5AN-H
形E5EN-H
形E5CN-H
形E5□C-HT
(プログラム
 タイプ)
形E5AN-HT
形E5EN-HT
形E5CN-HT
形E5CB
シリーズ
形式
方法1  入力種別で設定 [こちら] 方法2
パラメータ
設定
[こちら]
白金測温抵抗体 熱電対 (代表例)
Pt100 Jpt100 K J T
形E5CS 形E5CS
形E5CS 
マルチ入力
タイプ
形E5CSV
形E5□N
(ベーシック
 タイプ)
形E5AN *1
形E5EN *1 
形E5CN *1 
形E5CN-U *1 
形E5GN *2
形E5□R 形E5AR *3
形E5ER *3
形E5□R-T
(プログラム
 タイプ)
形E5AR-T *3
形E5ER-T *3

*1 形E5AN、形E5EN、形E5CN、形E5CN-Uは、2017年3月に生産を終了しました。

*2 形E5GNは、2015年3月に生産を終了しました。関連情報の「生産終了品/代替情報」をご利用ください。

*3 形E5☐Rシリーズ、形E5□R-Tシリーズは2021年3月に生産を終了します。
*1~*3 代替品の確認方法はこちらのFAQをご覧ください。


■お願い

 設定パラメータの詳細、操作手順等については、商品情報のURLより、カタログ・ユーザーズマニュアルを

 ダウンロードしてご利用ください。(ユーザーズマニュアルのダウンロードには無料の会員登録が必要です) 

 

(2021年2月現在)