Page top

形E5CS、形E5CSVで「FFF」「---」「E11」が表示される。対応方法を教えてください。

FAQ番号:FAQ04666

 

回答


形E5CS 形E5CSVには4種類の入力タイプがあり、入力タイプによってエラーの意味や動作が異なります。
また、「FFF」「---」が点灯しているか、点滅しているかによっても内容が異なります。

■形E5CS/形E5CSV エラー表示一覧
表示
エラー内容
原因
エラー時の動作
サーミスタ
入力タイプ
形E5CS-□□GU-W
熱電対
入力タイプ

形E5CS-□□KJU-W
形E5CSV-□□KJ
白金測温
抵抗体
入力タイプ

形E5CS-□□PU-W
形E5CSV-□□P
熱電対/
白金測温抵抗体
マルチ入力
タイプ

形E5CS-□□TU-W 
形E5CSV-□□T  

制御出力
警報出力
「FFF」
点灯
*1
 オーバー
 フロー
 制御温度範囲より
  高温になっている。

 センサの短絡
制御温度範囲より高温になっている。
-
 正動作時は
 ON

 逆動作時は
 OFF

 異常高温として
 処理します

 上限警報設定
 時はON。
「---」
点灯
*1
 アンダー
 フロー
 制御温度範囲より
  低温になっている。

 センサの断線
 制御温度範囲より低温になっている。
-
 正動作時は
 OFF

 逆動作時は
 ON

 異常低温として
 処理します

 下限警報設定
 時はON。
「FFF」
点滅
*1
 入力
 センサ
 異常
 (高温)
-
・オーバーフロー温度より高温になっている

・センサ異常が発生している

・制御温度範囲より
 高温になっている。
・センサ異常が
 発生している。
 OFF  異常高温として
 処理します

 上限警報設定
 時はON。
「---」
点滅
*1
 入力
 センサ
 異常
 (低温)
-
・アンダーフロー温度より低温になっている。
・センサ異常が発生している。
・熱電対タイプ+-の極性が逆に
なっている。
・制御温度範囲より
 低温になっている。

・センサ異常が
 発生している。

 OFF  異常低温として
 処理します

 下限警報設定
 時はON。
「E11」
点灯
 メモリ
 エラー
 電源を再投入してください。表示内容が変わらない場合は修理が必要です。
 電源の再投入で正常になった場合は、ノイズの影響が考えられます。
 OFF   OFF 
*1「FFF」「---」 エラー時の対応について

 ・入力範囲を超えたり下回ったりしていないかをご確認ください。
 ・入力センサの配線に間違いがないか、極性が正しいかご確認ください。
 ・入力センサが断線・短絡などで故障していないかご確認ください。
 ・入力種別の設定が正しいかご確認ください。

 上記に問題ない場合は電源を再投入してください。