Page top

CompoNetマスタユニットやスレーブの一部形式の末尾に付く「-B」の意味を教えてください。

FAQ番号:FAQ04559

 

回答

「-B」が付く形式には、オープン型コネクタ(ユニット接続用)の 形DCN4-TB4が付属します。

オープン型コネクタ 形DCN4-TB4は、丸型ケーブルⅠ/Ⅱ (2芯/4芯 0.75mm2)をスレーブ/リピータユニットに接続する為に、ユニットの通信用コネクタをねじ式端子台に変換する端子台変換アダプタです。

【形式例】
マスタユニット:CJ1W-CRM21-B , CS1W-CRM21-B
スレーブ:CRT1-ID16-B , CRT1-ID16-1B , CRT1-VID32ML-B , CRT1-AD04-B
リピータユニット:CRS1-RPT01-B


CompoNetはODVAの商標です。

(2019年11月現在)