Page top

リミットスイッチのケーブル引き出し口にシール性があるタイプを教えてください。

FAQ番号:FAQ04138

 

回答

ケーブル付の機種、コネクタ接続の機種をお奨めします。
詳細は(表1)をご参照ください。

なお、標準のリミットスイッチでケーブル引き出し口のシール性を向上したい場合は、(表2)をご参照ください。

(表1) ケーブル引き出し口にシール性があるリミットスイッチ
種類
詳細
対象シリーズ
(代表例)
ケーブル付の
機種
リミットスイッチにケーブルが付いています。
(形D4Cは全機種ケーブル付です)
形D4C *1
形D4ER-☐N
モールド
端子形
(ケーブル付)
ケーブル引き出し口をモールド(樹脂固め)
しています。
(ただし、アクチュエータの種類によっては、
 品揃えがない場合があります)
形WL-N *3
形D4E-N
形SHL
形ZC
形D4MC
形WL
コネクタ
タイプ
コネクタタイプは、リミットスイッチと
コネクタが一体になっています。
コネクタ直出しタイプ、ケーブル付の
プリワイヤタイプの2種類があります。
コネクタケーブル 形XS5☐R *2、形XS5、
形XS2と組み合わせて使用します。
形WL-N *3
形D4C
形D4ER-☐N-DTK1EJ *4
形WL

*1 ケーブル引き出し口をモールド(樹脂固め)しています。

   形式により、VCTF耐油、VCTF、SJT(O)ケーブルをご用意しています。

*2 形XS5□Rはフッ素樹脂ケーブルです。定格はDC30V、1AですのでACには使用できません。

   また、負荷容量にご注意ください。

*3 形WL-Nシリーズの高感度形、高精度形は2016年9月に生産を終了しました。
   代替品についてはこちらのFAQをご覧ください。

*4 コネクタケーブル(フッ素樹脂ケーブル) 形XS5☐R(形XS5FR、形XS5WR) *2との組み合わせを

   お奨めします。


(表2) 標準のリミットスイッチのケーブル引き出し口のシール性を向上する方法
 コンジット口(ケーブル引き出し口)のシール性を向上するには以下の方法があります。
 こちらのFAQもあわせてご覧ください。
種類
詳細
対象シリーズ
(代表例)
A
(ねじ締め端子タイプの機種)
コネクタ接続で使用する。
別売のFAコネクタやSCコネクタと組み合わせることでシール性を向上できます。

具体的な使い方は、関連FAQをご参照ください。

形WL-N *3
形WL
B
ケーブル引き出し口にシールゴムを使用した機種を選定する。 対象形式に応じて、下表のケーブルを使用することでIP67を満足できます。

◆適用可能ケーブル
形式
ケーブル外径 保護構造
形D4E-N φ5.8~φ7.6㎜ IP67
形SHL φ6~φ8㎜
形ZC
形D4MC
φ8.5~φ10.5㎜
 
形D4E-N
形SHL
形ZC
形D4MC
 

*3 高感度形、高精度形は2016年9月に生産を終了しました。
   代替品の確認方法についてはこちらのFAQをご覧ください。

 

(2019年10月現在)