Page top

タイムスイッチで設定できるプログラムの数を教えてください。(形H5S、形H5L、形H5F)

FAQ番号:FAQ03710

 

回答

形式および設定する動作内容により異なります。
下表をご覧ください。
シリーズ 動作
形H5S (表1) 設定できるステップ数 (表1)にて設定できるステップ数をご確認ください。
次に(表2)にて設定したいプログラムの内容で消費されるステップ数をご確認ください。
設定例もあわせてご覧ください。
(表2) 消費するステップ数
形H5F
形H5L
(表3) 設定できるステップ数と
    消費するステップ数
(表3)にて設定できるステップ数、設定したいプログラムの内容で消費されるステップ数をご確認ください。

(表1) 形H5Sシリーズ 設定できるステップ数
 形H5Sシリーズでは、形式によって、設定できるステップ数が決まっています。
 ステップ数は週間プログラムのプログラム単位とお考えください。
 入力可能なプログラム数を「ステップ」であらわしています。
 こちらは、ch(チャンネル・回路)あたりの入力可能なステップ数を意味します。
 (出力はすべて独立しており、他のchに入力されたプログラムには影響を受けません。)
 なお、1日あたりの最大回数は特に規定はありません。
シリーズ 種類 形式 週間プログラム 年間プログラム
形H5S 週間2ch 形H5S-WA2
形H5S-WA2D
形H5S-WFA2
形H5S-WFA2D
形H5S-WB2
形H5S-WB2D
形H5S-WFB2
形H5S-WFB2D
40ステップ/ch
年間2ch 形H5S-YA2-X
形H5S-YA2D-X
形H5S-YFA2-X
形H5S-YFA2D-X
形H5S-YB2-X
形H5S-YB2D-X
形H5S-YFB2-X
形H5S-YFB2D-X
・シーズン設定未使用時
 48ステップ/ch
・シーズン設定使用時
 24ステップ/ch
 (1シーズンあたり)
4回/ch
*1
年間4ch 形H5S-YA4-X
形H5S-YA4D-X
形H5S-YFA4-X
形H5S-YFA4D-X
形H5S-YB4-X
形H5S-YB4D-X
形H5S-YFB4-X
形H5S-YFB4D-X 
・シーズン設定未使用時
 48ステップ/ch
・シーズン設定使用時
 12ステップ/ch
 (1シーズンあたり)
 
シリーズ 形式 設定ステップ数
形H5F 形H5F-A
形H5F-B
形H5F-FA
形H5F-FB
形H5F-KA
形H5F-KAL
形H5F-KB
24ステップ
形H5L 形H5L-A 24ステップ
*1 年間プログラムは週間プログラムに追加して設定します。
   年間プログラムは、出力1chあたり、最大4組まで設定できます。
   形H5Sの出力は週間プログラムと年間プログラムのOR出力となります。

(表2) 形H5Sシリーズ ステップ数
 週間プログラムの動作には、タイマ動作、パルス動作、サイクル動作の3種類がありますが、
 動作ごとに消費ステップ数が異なります。
 ただし、週間パルス動作と週間サイクル動作または週間タイマ動作を混在したプログラムは組むことが
 できません。1ch:パルス動作、2ch:タイマ動作という使い方は可能です。
動作 設定項目 消費する
ステップ数
週間
タイマ動作
設定されたON/OFF時刻に従って出力を制御します。
・ON時刻
・OFF時刻
2ステップ
週間
パルス動作
設定されたON時刻に一定時間のパルス出力を行います。
・ON時刻
・パルス幅
1ステップ
週間
サイクル動作
タイマ動作において、サイクルスタート時刻からストップ時刻までの間、ON時間、OFF時間で示される
時間幅でON/OFF動作を繰り返します。
・スタート時刻
・ストップ時刻
・ON時間
・OFF時間
4ステップ
動作 設定項目 設定数
年間
タイマ動作

・毎年3月25日は18:00にON、
 22:15にOFFのタイマ動作をする。
・2020年3月25日の18:00から
 2020年4月9日の12:00まで
 連続してONさせる。
・開始(年)月日
・終了(年)月日
・ON時刻
・OFF時刻
4回/ch
*1
年間
パルス動作

・3月25日~4月9日の期間は
 18:00から2分間ONのパルス動作を
 させる。
・開始(年)月日
・終了(年)月日
・ON時刻
・パルス幅
*1 年間プログラムは週間プログラムに追加して設定します。
  年間プログラムは、出力1chあたり、最大4組まで設定できます。
   形H5Sの出力は週間プログラムと年間プログラムのOR出力となります。

●例 形H5S-WA2
 (表1)にて設定できるステップ数を確認します。形H5S-WA2で設定できるステップ数は40/chです。
回路 設定したいプログラム 消費する
ステップ数
確認
回路1
(1ch)
普通のタイマ動作
 ・月曜日~金曜日 08:00~10:00 ON
 ・月曜日~金曜日 11:00~13:00 ON
 ・月曜日~金曜日 14:00~16:00 ON
 ・月曜日~金曜日 17:00~19:00 ON
 ・土曜日~日曜日 08:00~10:00 ON
10 10≦40

設定可能
回路2
(2ch)
・サイクル動作
 ・月曜日~金曜日 08:00~19:00 
  ON時間 10分、OFF時間:50分
・サイクル動作
 ・土曜日~日曜日 08:00~13:00 
  ON時間 10分、OFF時間:50分
8 8≦40

設定可能

 なお、表示部には残ステップ数が表示されます。
   


(表3) 形H5Lシリーズ 形H5Fシリーズ 設定できるステップ数と消費するステップ数
 形H5L、形H5Fシリーズともに設定できるステップ数は最大24ステップです。
 ステップ数はプログラム単位とお考えください。入力可能なプログラム数を「ステップ」であらわしています。
 こちらは、タイムスイッチ1台あたりの入力可能なステップ数を意味します。
 なお、1日あたりの最大回数は特に規定はありません。
シリーズ 形式 設定できる
ステップ数
(最大)
消費するステップ数
タイマ動作 パルス動作 サイクル動作
形H5F 形H5F-A
形H5F-B
形H5F-FA
形H5F-FB
形H5F-KA
形H5F-KAL
形H5F-KB
24
ステップ
ON時刻、OFF時刻で2ステップ消費します。
ON時刻、パルス幅で1ステップ消費します。
不可
形H5L 形H5L-A 24
ステップ
不可 スタート時刻、ストップ時刻、ON時間、OFF時間で4ステップ消費します。
     
(2019年8月現在)