Page top

水中電極 形PH-1、形PH-2の使い方を教えてください。

FAQ番号:FAQ03594

 

回答

下表をご参照ください。

(表1) 接続
(表2) 取付方法(固定方法)

(表1) 接続
 PH-1は、1芯ケーブル、PH-2は、2芯ケーブルが出ています。
形PH-1 E3(コモン)から1m以上はなれる場合は、レベル電極から
20cm以内にE3(コモン)電極を追加してください。

距離が遠くなると、抵抗値が高くなり反応できなくなる恐れが
あります。
液体の水質によりますので、1mは目安になります。
(1m以内でも動作しない場合もあります。)
形PH-2

(表2) 取付方法(固定方法)
形PH-1 水中電極は市販品のケーブル固定金具
などで固定してください。
(電極保持器は使用しません。)
形PH-2

【注意】
 深井戸などでお使いの場合は、ケーブルの荷重をご確認の上、取りつけをお願いいたします。