Page top

コイル電圧AC380V以上のリレーはありますか?

FAQ番号:FAQ03402

 

回答

形MMシリーズにAC400Vタイプがございます。

基本的には、一般リレーは、コイル電圧AC200V近辺までが対象です。
そのため、ほとんどのリレーは、コイル電圧仕様はAC240Vまでをご用意しています。

■コイル電圧AC400Vのリレー 
シリーズ 形式 備考
形MMシリーズ 形MM2P AC400 予告なく生産を終了する場合がございます。ご了承ください。
納期、価格については、お取引先の商社様にてご確認ください。
形MM2XP AC400

なお、一般的に、AC400V付近の電圧の場合は、電磁接触器(コンタクタ)の領域です。
形J7KCシリーズ、形J7KCAシリーズをご検討ください。
定格についてはカタログをご覧ください。

リレーの使用をご要望の場合は、以下の方法をご検討ください。

①パワーサプライで直流に変換する
 AC380Vを入力できるパワーサプライは、形S8VK-Tシリーズ、形S8VK-WBシリーズがございます。
②トランスなどで降圧する。


(2021年1月現在)