Page top

デジタルタイマを選定したい。異なる時間でON/OFFを繰り返したい。(ツインタイマ)

FAQ番号:FAQ02984

 

回答

形H5CX-A□-Nシリーズ、形H5CX-L□-Nシリーズ、形H5CZシリーズをご検討ください。
(表1)(表2)にて動作をご確認の上、(表3)で可能な機種をお選びください。

(表1) ツインタイマ 動作モードの確認
確認項目
Yes
No
1 【電源OFF時の動作】
 電源がOFFしたらリセットする。
2へ 電源がOFFしても計時値を保持する。
→ 6へ







2 【動作開始のタイミング】
 電源印加で動作を開始する。
3へ 電源が印加された状態でシグナル入力がONしたら計時を開始する。
→ 4へ
3 【出力】
 OFFからスタートし、
 OFF、ON、OFF・・・を繰り返す。
toffモード  *1 ONからスタートし、ON、OFF、ON・・・を繰り返す。
→ tonモード *1
4 【シグナル入力OFF時の動作】
 シグナル入力がOFFしても
 計時を継続する。
5へ シグナル入力がOFFしたらリセットする。(シグナル入力がONしている間だけ計時。)
→ 対応している機種はありません。
5 【出力】
 OFFからスタートし、
 OFF、ON、OFF・・・を繰り返す。
toffモード ONからスタートし、ON、OFF、ON・・・を繰り返す。
→ tonモード





6 【動作開始のタイミング】
 電源印加で動作を開始する。
7へ 電源が印加された状態でシグナル入力がONしたら計時を開始する。。
→ 8へ
7 【出力】
 OFFからスタートし、
 OFF、ON、OFF・・・を繰り返す。
toff-1モード *1 ONからスタートし、ON、OFF、ON・・・を繰り返す。
→ ton-1モード *1
8 【シグナル入力OFF時の動作】
 シグナル入力がOFFしても
 計時を継続する。
9へ シグナル入力がOFFしたらリセットする。(シグナル入力がONしている間だけ計時。)
→ 対応している機種はありません。
9 【出力】
 OFFからスタートし、
 OFF、ON、OFF・・・を繰り返す。
toff-1モード ONからスタートし、ON、OFF、ON・・・を繰り返す。
→ ton-1モード
 *1 入力モードは「NPN」に設定し、シグナル入力の端子を短絡してください。
   (NPN/PNP切替の機種の入力モードの初期値は「NPN」です。)

(表2) ツインタイマの動作
 デジタルタイマでは、ツインタイマの動作モードは4種類あります。
 (フリッカオフスタート、フリッカオンスタート それぞれに電源リセット動作、電源保持動作があります。)
 下表にて、動作をご確認ください。
フリッカオフスタート
フリッカオンスタート
 電






作 
◆toffモード(フリッカオフスタート(Ⅰ)) ◆tonモード(フリッカオンスタート(Ⅰ))
電源印加中のシグナル入力の立ち上がりで計時を開始し、OFF、ON、OFF・・・と繰り返します。
電源がOFFするとリセットされます。(電源リセット)
なお、電源リセット以外に、リセット信号の入力、本体表面のリセットキー操作によるリセットが可能です。

シグナル入力の立ち上がりで計時を開始し、
ON、OFF、ON・・・と繰り返します。
電源がOFFするとリセットされます。(電源リセット)
なお、電源リセット以外に、リセット信号の入力、本体表面のリセットキー操作によるリセットが可能です。

 電




◆toff-1モード(フリッカオフスタート(Ⅱ)) ◆ton-1モード(フリッカオンスタート(Ⅱ))
電源印加中のシグナル入力の立ち上がりで計時を開始し、OFF、ON、OFF・・・と繰り返します。
電源がOFFすると、直前の時間を保持します。
再度電源を印加した後、シグナル入力がONになると続きから計時を再開します。
リセット信号の入力、または本体表面のリセットキー操作でリセットできます。
電源印加中のシグナル入力の立ち上がりで計時を開始し、ON、OFF、ON・・・と繰り返します。
電源がOFFすると、直前の時間を保持します。
再度電源を印加した後、シグナル入力がONになると続きから計時を再開します。
リセット信号の入力、または本体表面のリセットキー操作でリセットできます。
 

(表3)機種の選定

■形H5CX-Aシリーズ(標準タイプ) 
サイズ:48x48㎜
 ・機種により選択できる動作の種類が異なります。 〔○:機能あり  x:機能なし〕
 ・信号入力は、NPN/PNP切替式です。無電圧入力(NPN)または電圧入力(PNP)で使用できます。
  電圧入力のHレベル:DC4.5~30V、Lレベル:DC0~2V です。(入力インピーダンス 約4.7kΩ) 
   HレベルとLレベルの間(DC2V超、DC4.5V未満)の電圧印加は避けてください。
  この範囲の電圧を印加すると、動作が不安定になります。
 ・電源スタートで使用する場合は、入力モードは「NPN」に設定し、シグナル入力の端子を短絡してください。
  (NPN/PNP切替の機種の入力モードの初期値は「NPN」です。)
 ・時間レンジは以下の10種類があります。ON時間、OFF時間それぞれ別々に時間レンジを設定できます。
   9.999s(0.001s~)、99.99s(0.01s~)、999.9s(0.1s~)、9999s(1s~)、99min59s(1s~)、
   999.9min(0.1min~)、9999min(1min~)、99h59min(1min~)、999.9h(0.1h~)、 9999h(1h~)
 ・プラグインタイプは、別売りのソケット 形P2CF-11(または形P2CF-11-E、形P3GA-11)が必要です。

  
接続方式 信号入力 出力 形式 動作モード
電源リセット動作 電源保持動作
toff ton toff-1 ton-1
ねじ締め
端子台
シグナル
リセット
ゲート

(NPN/PNP
 切替式)
接点
(限時1c)
形H5CX-A-N
形H5CX-AD-N
トランジスタ
(1a相当)
形H5CX-AS-N
形H5CX-ASD-N
プラグイン
タイプ
(11ピン)
接点
(限時1c)
形H5CX-A11-N
形H5CX-A11D-N
トランジスタ
(1a相当)
形H5CX-A11S-N
形H5CX-A11SD-N
 
■形H5CX-Lシリーズ(エコノミータイプ) サイズ:48x48㎜
 ・機種により選択できる動作の種類が異なります。 〔○:機能あり  x:機能なし〕
 ・ゲート(計時禁止)入力はありません。
 ・信号入力は、無電圧入力(NPN)です。電圧入力はできません。
 ・時間レンジは以下の10種類があります。ON時間、OFF時間それぞれ別々に時間レンジを設定できます。
   9.999s(0.001s~)、99.99s(0.01s~)、999.9s(0.1s~)、9999s(1s~)、99min59s(1s~)、
   999.9min(0.1min~)、9999min(1min~)、99h59min(1min~)、999.9h(0.1h~)、 9999h(1h~)
 ・形H5CX-L□-Nシリーズはすべてプラグインタイプです。
  別売りのソケット 形P2CF-08(または形P2CF-08-E、形P3G-8)が必要です。 
接続方式 信号入力 出力 形式 動作モード
電源リセット動作 電源保持動作
toff ton toff-1 ton-1
プラグイン
タイプ
(8ピン)
シグナル
リセット
(NPN)
接点
(限時1c)
形H5CX-L8-N
形H5CX-L8D-N
トランジスタ
(1a相当)
形H5CX-L8S-N
形H5CX-L8SD-N
なし 接点
(限時1cと 瞬時1c)
形H5CX-L8E-N
形H5CX-L8ED-N

*2

*2
 *2 電源スタートです。信号入力がないため、信号スタートはできません。

□形H5CX-Bシリーズ(6桁表示タイプ)
  形H5CX-BWSD-Nは、ツインタイマの動作はできません。

■形H5CZシリーズ サイズ:48x48㎜
 ・機種により選択できる動作の種類が異なります。 〔○:機能あり  x:機能なし〕
 ・ゲート(計時禁止)入力はありません。
 ・信号入力はNPNのみです。無電圧入力でお使いください。電圧入力はできません。
 ・形H5CZシリーズはすべてプラグインタイプです。
  別売りのソケット:形P2CF-08(または形P2CF-08-E、形P3G-8)が必です。
 ・時間レンジは以下の10種類があります。ON時間、OFF時間それぞれ別々に時間レンジを設定できます。
   9.999s(0.001s~)、99.99s(0.01s~)、999.9s(0.1s~)、9999s(1s~)、99min59s(1s~)、
   999.9min(0.1min~)、9999min(1min~)、99h59min(1min~)、999.9h(0.1h~)、 9999h(1h~)
  
接続方式 信号入力 出力 形式 動作モード
toff ton toff-1 ton-1
プラグイン
タイプ
(8ピン)
シグナル
リセット
(NPN)
接点
(限時1c)
形H5CZ-L8
形H5CZ-L8D
なし 接点
(限時1cと 瞬時1c)
形H5CZ-L8E
形H5CZ-L8ED

*2

*2
 *2 電源スタートです。信号入力がないため、信号スタートはできません。

■お願い
 詳細仕様はカタログにてご確認ください。商品情報よりカタログのダウンロードが可能です。