Page top

温度センサ(形E52シリーズ・熱電対、白金測温抵抗体、サーミスタ)の配線距離、リード線等について教えてください。

FAQ番号:FAQ02707

 

回答

温度センサの種類により、条件が異なります。お使いになる温度センサの種類をご確認ください。
温度センサの種類 説明
【1】 熱電対

非接触温度センサ
(形ES1B)
対象形式

形E52-CA□  形E52-IC□  形E52-PR□  

形ES1B

極性 +-の極性があります。極性に注意して配線してください。
極性を間違えると、温度が上昇している状態で温度調節器等で表示する温度は低下していきます。
リード線

配線は、お使いになる熱電対の種類(Kタイプ・Jタイプ等)に一致した専用の補償導線をお使いください。

補償導線の切断、延長は可能です。

ただし、2本とも同じ長さでお使いください。

導線部分が腐食すると温度誤差となりますのでご注意ください。

〔表1〕 補償導線一覧 をご参照ください。

配線距離

配線距離の規定はありませんが、配線距離が長くなると線抵抗の影響で誤差が発生してしまいます。
配線距離(往復)の抵抗値が、温度調節器・デジタル調節計の「信号源抵抗の影響」の値を超えない距離でお使いください。*1  *2 

なお、30mを超えて使用される場合はEMC規格適合外となりますのでご注意ください。

【2】  白金測温抵抗体 対象機種 形E52-P□  形E52-PT□ *3
極性 Aを1本、Bを2本配線します。
AとBを間違えないよう接続してください。
なお、B2本については、特に使い分けはありません。
AとBを間違えると温度調節器等でエラーになります。
リード線

特に専用線はありません。一般的なリード線をお使いください。
3本とも同じ種類の線で同じ長さで配線してください。
できるだけ芯線の太いものをお奨めします。
線の種類や長さが異なると誤差の原因となります。

リード線の切断、延長は可能です。
導線部分が腐食すると温度誤差となりますのでご注意ください。

配線距離

配線距離の規定はありません。

しかし、配線距離が長くなると線抵抗の影響で誤差が発生してしまいます。
配線距離の抵抗値が、温度調節器・デジタル調節計の「信号源抵抗の影響」の値を超えない距離でお使いください。

*2 *4

なお、30mを超えて使用される場合はEMC規格適合外となりますのでご注意ください。

【3】 サーミスタ
(素子互換式
 サーミスタ)
対象機種

形E52-THE□

極性 ・極性はありません。
リード線

特に専用線はありません。

一般的なリード線をお使いください。
2本とも同じ種類の線で同じ長さで配線してください。
できるだけ芯線の太いものをお奨めします。
線の種類や長さが異なると誤差の原因となります。

 リード線の切断、延長は可能です。
導線部分が腐食すると温度誤差となりますのでご注意ください。

配線距離

配線距離の規定はありません。

 しかし、配線距離が長くなると線抵抗の影響で誤差が発生してしまいます。

誤差が発生してしまう場合は、温度調節器の補正機能で調整してください。*2

( 対象FAQをご参照ください。)

*1 熱電対の配線距離について

   例:形E5CCの「信号源抵抗の影響」

   

   100Ω ≧ 線抵抗 Ω/m x 配線距離(往復)の条件に合うようにしてください。

   この場合、100Ωを超えてしまう距離でお使いになると、「0.1℃/Ω以下」の精度を保証できません。

 

*2  誤差が発生してしまう場合は、温度調節器(デジタル調節計)の補正機能で調整してください。

    機能の詳細、対象機種については、1点補正はこちら、2点補正はこちら のFAQをご覧ください。、

 

*3 形E52-PT□(旧JIS対応品・JPt100) は、2003年に生産を終了しています。
   代替品の確認方法についてはこちらのFAQをご覧ください。

 

*4 白金測温抵抗体の配線距離について

   例:形E5CCの「信号源抵抗の影響」

   

   10Ω ≧ 線抵抗 Ω/m x 配線距離 の条件に合うようにしてください。 

   この場合、10Ωを超えてしまう距離でお使いになると、「0.1℃/Ω以下」の精度を保証できません。

 

 

〔表1〕補償導線一覧

  □Mには長さを指定します。
  100mまでは1m単位でご指定ください。100m以上は100m単位となります。
  (最大長は商品により異なります。お取引き商社にお問い合わせください。)

熱電対
補償導線
種類
形式
耐熱性
種類
形式
使用温度範囲
K(CA)
形E52-CA□
形ES1B
一般用
全ビニール被覆
(防水用)
形WCAG-N □M 0~+90℃
耐熱用
全ガラスウール被覆 形WCAH-N □M 0~+150℃
全ガラスウール被覆
ステンレス外シールド
形WCAH6-N □M
シリコン被覆 形WCAG-40 □M -20~+150℃
J(IC)
形E52-IC□
一般用
全ビニール被覆
(防水用)
形WICG-N □M -20~+90℃
耐熱用
全ガラスウール被覆 形WICH-N □M 0~+150℃
全ガラスウール被覆
ステンレス外シールド
形WICH6-N □M
R
形E52-PR□
一般用
全ビニール被覆
(防水用)
形WPRG-N □M 0~+90℃
耐熱用
全ガラスウール被覆 形WPRH-N □M 0~+150℃
全ガラスウール被覆
ステンレス外シールド
形WPRH6-N □M
 

 

 (2021年3月現在)