Page top

温度調節器(デジタル調節計)のCP(制御周期)とは何ですか?

FAQ番号:FAQ02696

 

回答

■制御周期とは
PID制御を行う際、パルス出力(リレー出力、電圧出力(SSR駆動用))を制御に使用する場合、
あらかじめ設定した時間周期にしたがい、一定時間ONし、残り時間はOFFを繰り返す方法で行います。
このあらかじめ設定された時間周期をCP(制御周期)といいます。

なお、リニア出力(リニア電圧出力、リニア電流出力)を制御出力として使用する場合は、常時リニアに出力を
変化することができるため、制御周期は関係ありません。
よって、パラメータも表示されません。
制御周期は、リレー接点や電圧パルス出力の場合に設定します。

例:制御周期が10秒で、操作量が80%の場合は、Tonは8秒、Toffは2秒です。

  
  
■適切な制御周期
 制御対象の特性によって、適切な制御周期は異なります。
 また、リレー接点出力をお使いの場合は、制御周期を短くすると接点の磨耗が早くなるため、
 あまり短くすることはおすすめできません。

■制御への影響
 熱応答が早い(温まりやすく、冷めやすい)対象物の場合、制御周期が長すぎると、
 対象物自身の温度変化に対し制御が荒すぎてしまうため、オーバーシュートやハンチングを
 発生しやすくなります。
 この場合は、接点出力を避け、電圧出力(SSR駆動用)とソリッドステート・リレー(SSR)との組み合わせで
 制御周期を短くしてお使いください。

■設定パラメータ 例:形E5□C 
制御方式がON/OFF制御に設定されている場合は表示されません。
 PID制御に切り替える方法はこちらのFAQをご覧ください。
・標準制御の場合は、加熱制御(逆動作)、冷却制御(正動作)にかかわらず、CP(制御周期(加熱))を設定します。
 加熱冷却制御の場合は、加熱側、冷却側、それぞれ別々の制御周期を設定することができます。
 加熱側はCP(制御周期(加熱))、冷却側はC-CP(制御周期(冷却))に設定します。
設定パラメータ 設定値 初期値
調整レベル  *1
制御周期(加熱)
0.1秒、0.2秒、0.5秒
1~99秒
リレー出力:20秒
電圧出力(SSR駆動用):2秒
*1
制御周期(冷却)
0.1秒、0.2秒、0.5秒
1~99秒
リレー出力:20秒
電圧出力(SSR駆動用):2秒
 *1 CP、C-CPは、ほとんどの機種で任意に設定できますが、設定範囲が機種により異なります。
   ■制御周期(CP、-C-CP)の設定範囲と初期値(代表例) にてご確認ください。


■制御周期(CP、C-CP)の設定範囲と初期値 (代表例)
・設定状況によっては表示されない場合があります。こちらのFAQをご覧ください。
シリーズ・形式 設定範囲(秒) 初期値
形E5□D 形E5CD
形E5CD-B
形E5ED
形E5ED-B
0.1秒、0.2秒、0.5秒
1~99秒
リレー出力時:20秒
電圧出力時 :2秒
形E5□C 形E5GC
形E5CC
形E5CC-B
形E5CC-U
形E5EC
形E5EC-B
形E5AC
形E5DC
0.1秒、0.2秒、0.5秒
1~99秒
リレー出力時:20秒
電圧出力時 :2秒
形E5□C-T 形E5CC-T
形E5EC-T
形E5AC-T
0.1秒、0.2秒、0.5秒
1~99秒
リレー出力時:20秒
電圧出力時 :2秒
シリーズ・形式 設定範囲(秒) 初期値
形E5CB 0.5秒、1~99秒 20秒
形E5□N-H 形E5CN-H
形E5EN-H
形E5AN-H
0.5秒、1~99秒 20秒
形E5□N-HT 形E5CN-HT
形E5EN-HT
形E5AN-HT
0.5秒、1~99秒 20秒
形E5□N 形E5CN *2
形E5EN *2
形E5AN *2 
形E5GN *3
0.5秒、1~99秒 20秒
形E5□R 形E5AR *4 
形E5ER *4 
0.2~99.0秒 20.0秒
形E5□R-T 形E5AR-T *4
形E5ER-T *4
0.01~99.99秒 20.0秒
形E5CS *5 2秒、20秒 20秒
形E5CSV *5 2秒、20秒 20秒

*2 形E5AN、形E5EN、形E5CN、形E5CN-U(形E5□Nシリーズ・ベーシックタイプ)は2017年3月に

   生産を終了しました。関連情報の「生産終了/代替情報」をご利用ください。
*3 形E5GN (形E5□Nシリーズ・ベーシックタイプ)は2015年3月に生産を終了しました。

   関連情報の「生産終了/代替情報」をご利用ください

*4 形E5□R、形E5□R-Tは2021年3月に生産を終了します。

   関連情報の「生産終了/代替情報」をご利用ください。

*5 形E5CS、形E5CSVシリーズは、パラメータでの設定ではなく、制御モード切替スイッチで設定します。
  また、加熱冷却制御はできません。

■ お願い
 設定パラメータの詳細、操作手順等については、商品情報のURLよりカタログ・ユーザーズマニュアルを
 ダウンロードしてご利用ください。

 (ユーザーズマニュアルのダウンロードには無料の会員登録が必要です。)


(2019年5月現在)