Page top

防水性のあるリミットスイッチ(保護構造IP65、IP67のリミットスイッチ)はありますか?

FAQ番号:FAQ02151

 

回答

保護構造 IP*0(末尾0)以外の機種は、水の浸入に対する保護があります。
対象機種については、下表をご参照ください。
ただし、屋外仕様ではありませんのでご注意ください。

屋外での使用をご要望の場合は、こちらのFAQをご覧ください。

また、直接水がかかる場合は、モールド端子形等の使用をお奨めします。

形WL-Nシリーズ *1、形WLシリーズには、耐環境形をご用意しています。

耐環境形の種類、使い分けについてはこちらのFAQをご覧ください。


■保護構造 IP67、IP65の機種

保護構造 縦形リミットスイッチ 横形リミットスイッチ タッチスイッチ
IP67
形WL-N  *1
形WLM-N  *1
形WL 
形WLM
形D4C
形D4CC
形D4A-N
形D4ER-□N *2
形D4E-N
形SHL
形ZC
形D4MC
形D5A (M5タイプ以外)
形D5F  *3
形D5B
形D5C
IP65
形HL-5000 形ZE-N
形ZV-N
形ZV2-N
形XE-N
形XV-N
形XV2-N 

*1 高感度形、高精度形は2016年9月に生産を終了しました。
   代替品の確認方法についてはこちらのFAQをご覧ください。

*2 形D4ER-□NはIP67Gです。

*3 形D5Fシリーズは2021年3月に生産を終了します。

   代替品の確認方法についてはこちらのFAQをご覧ください。

 

〔参考〕IP*0の機種 (水に対する保護がありません)

 ・縦形リミットスイッチ 該当する機種はありません。

 ・横形リミットスイッチ 形VE 形ZE-Q 形ZV-Q 形ZV2-Q 形XE-Q 形XV-Q 形XV2-Q

 ・タッチスイッチ    形D5A(M5タイプ) 形NL

 

 

(2020年3月現在)