オムロン制御機器事業とはトップ
ソリューショントップ
製造現場の⽣産性向上と安全性向上の両⽴
中国で躍進する、デジタル技術を駆使したi-Automation!によるモノづくり革新
商品情報トップ
ダウンロードセンタトップ
サービスサポートトップ
セミナ・eラーニングトップ
販売ネットワークトップ
Page top
FAQ番号:FAQ01991
1.定格入力電圧であること 2.負荷率:50%以下 3.周囲温度:+40℃以下 4.標準取付状態 5.ファン付タイプの場合、ファンの寿命は含めない。(形S8FS-Gシリーズを除く*1)
■期待寿命一覧
形S8VM、形S8TS、形S8AS、形S82S を除き、商品情報の「テクニカルデータ」に
「期待寿命データ」を掲載しています。負荷率と周囲温度をご確認の上、ご利用ください。 シリーズ名をクリックすると移動します。
*1 形S8FS-Gシリーズはファンも含めて期待寿命10年です。
*2 形S8JX-Nシリーズは、2019年3月に生産を終了しました。 *3 形S8JX-Pシリーズの50W、100W、150Wの機種は、2019年3月に生産を終了しました。
*4 ファンの寿命は、S8JX-Nは約 5万時間(25℃)、形S8JX-Pは約10万時間(25℃)程度です。 交換用ファン(別売)をご用意しています。 ・300Wタイプ交換用ファンユニット:形S82Y-JXP30FAN ・600Wタイプ交換用ファンユニット:形S82Y-JXP60FAN
*5 形S8EXシリーズは2020年3月に生産を終了しました。 *6 形S8EAシリーズは2020年3月に生産を終了しました。
*7 形S8VMシリーズは2019年3月に生産を終了しました。
*2 *3 *5 *6 *7 代替品の確認方法についてはこちらのFAQをご覧ください。
(2021年1月現在)
Related Contents
PLC・サーボのリプレースはコチラ