Page top

電力調整器とはどの様なものですか?

FAQ番号:FAQ01955

 

回答


電力調整器は、4~20mAなどのアナログ信号、または手動設定などで、電力を無段階に調整します。

他に「サイリスタユニット」「SCRユニット」という名前でも呼ばれています。

ヒータ制御を行う場合、位相制御により、温度調節器やボリウムの信号を受け、精密なヒータ制御を行うことができます。

位相制御を用いると、温度調節器の電流出力4~20mAの信号を受け、半サイクルごとに出力量を変化させることができます。高精度な温度制御が可能であり、半導体製造装置に多く使われています。

当社では、単相用電力調整器 形G3PWシリーズをご用意しています。