Page top

形S8VSシリーズ 交換時期お知らせ機能の内容について教えてください。

FAQ番号:FAQ01871

 

回答

交換時期お知らせ機能とは、最も寿命に影響する電解コンデンサの劣化度合いを演算し、電源が十分な性能を発揮することができなくなるまでの目安時間を表示する機能です。また、設定値に達すると、アラーム表示と出力を出します。
パワーサプライは、内部の電解コンデンサが時間経過と共に特性が変化し、劣化が生じます。電源が十分な性能を発揮できなくなる手前の状態を「交換時期」としています。

交換時期お知らせ機能は、電解コンデンサの劣化により電源が十分な性能を発揮できなくなる目安を示すもので、他の要因により発生する故障は含みません。

■注意点
・1つの装置に複数の形S8VSを使用した場合、全ての交換時期が一致するものではありません。
 同じ使用条件(入力電圧、負荷率)であっても、設置位置により通風条件や側面からの放射熱量などが異なるからです。
 また、電源本体の個体のばらつきもあります。
・FUL、HLF、数値表示は、経過時間の目安を示すもので、電源としての特性に変化はありません。
・交換時期お知らせ機能は、電源の付加機能の一つであり、無償保証期間とは異なります。
・動作テストはできません。

■表示値と設定値と出力の関係
60Wの機種90W以上の機種では、表示がやや異なります。

◆60Wタイプ
動作
表示 ご購入時は(FUL)が表示されます。
交換時期お知らせ表示は、通電後約1ヵ月間は(FUL)表示になっていますが、その後周囲の環境
条件により算出された値を表示します。
(使用環境と交換時期お知らせの設定値によっては、(HLF)表示はしない場合があります。)
交換までの残り時間が2年を下回ると自動的に数値表示()に変わり、稼動時間が増すにつれて、
(年)と減少していきます。
残り時間が0.5年を下回ると、アラーム(A02)と (0.0)を交互に表示します。

 
出力  出力機能はありません
対象形式  形S8VS-06024A 形S8VS-06024A-F

◆90W 120W 180W 240W 480Wタイプ
動作
 表示 ご購入時は(FUL)が表示されます。
交換時期お知らせ表示は、通電後約1ヵ月間は(FUL)表示になっていますが、その後周囲の環境条件により算出された値を表示します。
(使用環境と交換時期お知らせの設定値によっては、(HLF)表示はしない場合があります。)
交換時期お知らせの設定値L(0.0~5.0年、0.5年ステップで設定可能)を 2.0年より大きくし
た場合は、交換までの残り時間が設定値を下回ったときから自動的に数値表示(L-0.5)に変わり、アラーム (A02)と残り時間とを交互に表示します。
・例:交換時期お知らせ設定値を5.0に設定した場合
   「4.5」(年)が表示された時点で (A02)と (4.5) を交互に表示します。

交換時期お知らせの設定値Lを2.0年以下に設定した場合は、交換までの残り時間が 2年を下回ったときから数値表示 (A02)に変わり、残り時間が設定値を下回るとアラーム (A02)と残り時間(L-0.5)を交互に表示します。
 出力 アラーム (A02)と数値表示を交互に表示しているとき、
交換時期お知らせ出力(交換時期お知らせ出力端子(Yrs))がOFFし、交換時期をお知らせします。
(交換時期お知らせ設定値に達するまでは、出力はONしています)

アラーム出力の出力形態はオープンコレクタ出力で、開閉容量はDC30V、50mA maxです。
  ・形S8VS-□□□24A :シンクタイプ(NPN)
  ・形S8VS-□□□24AP:ソースタイプ(PNP) 
 表示と出力
の関係
 
 設定方法  
対象形式  形S8VS-09024A   形S8VS-09024A-F  形S8VS-09024AS  形S8VS-09024AS-F 
 形S8VS-09024AP  形S8VS-09024AP-F  形S8VS-09024APS  形S8VS-09024APS-F
 形S8VS-12024A   形S8VS-12024A-F  形S8VS-12024AP  形S8VS-12024AP-F
 形S8VS-18024A   形S8VS-18024A-F  形S8VS-18024AP  形S8VS-18024AP-F
 形S8VS-24024A   形S8VS-24024A-F  形S8VS-24024AP  形S8VS-24024AP-F
 形S8VS-48024A   形S8VS-48024A-F