Page top

パワーサプライの無償保証期間とその保証内容を教えてください。

FAQ番号:FAQ01859

 

回答

無償保証期間は形式により異なります。
代表的なものを掲載します。下表をご参照ください。

■パワーサプライ無償保証期間一覧
 - 品揃えがありません。
出力容量 形S8VK-WA 形S8VK-WB 形S8VK-X
形S8VK-S
形S8VK-T
形S8VK-G
15W
3年
30W
5年
5年
3年
60W
5年
5年
3年
90W
5年
120W
5年 5年 3年 3年
240W
5年 5年 5年 5年 3年 3年
480W
5年 5年 5年 5年 3年 3年
960W
5年 5年
3年
出力容量 形S8FS-G
形S82S
形S8VS
形S8TS 形S8AS
3W 1年
7.5W 1年
15W 3年
3年
25W
3年
30W 3年
3年
3年
50W 3年
60W
3年
3年
90W
3年
100W 3年
120W
3年
150W 3年
180W
3年
240W
3年
3年
300W 3年
480W
3年
3年
600W 3年
出力容量 形S8JX-N
*2 
形S8JX-P
*3
形S8VM
*4
形S8EX
*5
形S8EA
*6
15W
2年
*2
5年
*4
5年
*5
30W
2年
*2
5年
*4
5年
*5
50W
2年
*2
5年
*3
5年
*4
5年
*5
5年
*6
75W
5年
*6
100W
2年
*2
5年
*3
5年
*4
5年
*5
5年
*6
150W
2年
*2
5年
*3
5年
*4
5年
*5
5年
*6
240W
5年
*5
300W
3年
 
*1 *2
5年
*1
5年
*1 *4
600W
3年
 *1 *2
5年
*1
5年
*1 *4
1500W
5年
*1 *4
*1 ファンを除く。
*2 形S8JX-Nシリーズは、2019年3月に生産を終了しました。
*3 形S8JX-Pシリーズの50W、100W、150Wの機種は、2019年3月に生産を終了しました。
*4 形S8VMシリーズは2019年3月に生産を終了しました。
*2~*4 代替品の確認方法についてはこちらのFAQをご覧ください。
     置き換え用の取付金具については、こちらのFAQをご覧ください。
*5 形S8EXシリーズは、2020年3月に生産を終終了しました。
*6 形S8EAシリーズは、2020年3月に生産を終了しました。
*5 *6 代替品の確認方法についてはこちらのFAQをご覧ください。

■無償保証範囲は次の使用条件とします。  
 1.平均使用温度40℃以下(本体周囲温度)
 2.平均負荷率80%以下
 3.取付方法:標準取りつけ
 ・ただし最大定格はディレーティング曲線の範囲内とします。
 ・ファン付タイプのファンは除く。
 ・形S8PSシリーズは、平均負荷率60%以下。

以下に該当する場合は、保証の対象範囲から除外します。

(1)カタログまたは別途取り交わした仕様書などにて確認された以外の不適当な条件、環境・取扱い
  並びに使用による場合
(2)故障の原因が納入品以外の事由による場合
(3)当社以外による改造または修理による場合
(4)商品本来の使い方以外の使用による場合
(5)当社出荷当時の科学・技術の水準では予見できなかった事由による場合
(6)その他、天災、災害など当社側の責ではない原因による場合

なお、ここで言う「保証」は、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害に
ついてはご容赦いただきます。

(2021年1月現在)