Page top

軸流ファンの寿命を教えてください。

FAQ番号:FAQ01549

 

回答

軸流ファンの寿命は、使用環境に大きく影響を受けるため保証寿命の規定がありません。
特定の条件下での寿命(期待寿命)を規定しています。

■期待寿命
シリーズ 羽根の材質 引出端子 対象形式 期待寿命
ACフリー入力
軸流ファン
形R89F-M

樹脂 端子
タイプ
形R89F-MS0938HP
形R89F-MS0938LP
形R89F-MS1238HP
60,000時間
形R89F-MS0938HP-S1 *1
形R89F-MS0938LP-S1 *1
形R89F-MS1238HP-S1 *1
形R89F-MS0938HP-S2 *1
形R89F-MS0938LP-S2 *1
形R89F-MS1238HP-S2 *1
シリーズ 羽根の材質 引出端子 対象形式 期待寿命
DC軸流ファン 
形R89F-D


樹脂 リード線
タイプ
形R89F-DS0925H
形R89F-DS0925L
形R89F-DS1225H
形R89F-DS1225L
形R89F-DS1238H
形R89F-DS1238L
40,000時間
形R89F-DS0925L-S1 *1
形R89F-DS1225H-S1 *1
形R89F-DS1225H-S1 *1
形R89F-DS1225L-S1 *1
形R89F-DS1238H-S1 *1
形R89F-DS1238L-S1 *1
形R89F-DS0925H-S2 *1
形R89F-DS0925L-S2 *1
形R89F-DS1225H-S2 *1
形R89F-DS1225L-S2 *1
形R89F-DS1238H-S2 *1
形R89F-DS1238L-S2 *1
シリーズ 羽根の材質 引出端子 対象形式 期待寿命
AC軸流ファン 
形R87F
樹脂 リード線
タイプ
形R87F-A□-□ 20,000時間
端子タイプ 形R87F-A□P-□
AC軸流ファン 
形R87T
金属 リード線
タイプ
形R87T-A□-□ 25,000時間
端子タイプ 形R87T-A□P-□
 *1 アクセサリを含めたセット形式です。セット内容についてはこちらのFAQをご覧ください。


なお、期待寿命の条件は、「定格電圧を印加した状態で連続運転、周囲温度60℃」です。

■寿命の目安
 実使用においては、回転停止する前に交換することが必要です。
 寿命が近づくと変化が現れますので、次にあげる項目を目安にして、定期的に確認してください。
  ・回転数の低下
  ・騒音の増加
  ・異音の発生

■長くお使いいただくために
 以下の対策をお奨めします。
  ・ファンに衝撃を与えない。
   軸受は、衝撃に非常に弱い部位です。軸受けの劣化は、寿命に大きく影響します。
  ・粉塵、チリなどがファンに直接当たらないようにする。フィルタを設置すると効果的です。
  ・周囲温度、ファン本体の温度をできるだけ低くする。
   吸込で使用すると温度の上昇を抑えることができます。
   フィルタの吸込取りつけについては、関連FAQをご参照ください。

(2019年9月現在)