Page top

電極保持器 形BS-1□と電極棒の接続方法を教えてください。

FAQ番号:FAQ01478

 

回答


電極保持器(形BSシリーズ)への電極棒の取りつけは、以下の手順で行ってください。

■電極保持器 形BS-1□ 電極棒との接続手順
 (対象形式:形BS-1 形BS-1S 形BS-1S1 形BS-1S2 形BS-1T)
手順
取り付け方法
1
 

電極棒にロックナットをねじ込みます。

2
電極保持器に取りつけ済みの
接続ナットに電極棒を完全にねじ込みます。
3
 

ロックナットを十分に締めつけます。

4
締めつけねじで電極棒を締めつけます。
注意
・スプリングワッシャについて
  電極保持器:形BS-1Tで、チタン、HAS B、HAS Cにはスプリングワッシャはありません。
・締めつけねじについて
  電極保持器:形BS-1Tで、チタン、HAS B、HAS Cには締めつけねじはありません。

・横取りつけは、保持器からの水漏れ、形61F本体の復帰不良の原因となりますので絶対にしないでください。