Page top

海水の水位制御に適したレベル機器はありますか?

FAQ番号:FAQ00718

 

回答

形61F(低感度タイプ)、チタン製の電極棒、電極保持器をお奨めします。

■コントローラ
形61Fの低感度タイプをご検討ください。
海水の固有抵抗は、一般的に0.03kΩ・cm(参考値)です。
一般用を使用した場合、復帰不良になる可能性があります。
海水の固有抵抗、導電率(コンダクタンス)、電極間抵抗のいずれかの値をご確認の上、ご選定ください。

■電極棒
形F03-01 TITANIUM または 形F03-01 HAS C をお使いください。
形F03-01 HAS B でもご使用いただけますが、耐食性が十分ではありませんので定期的なメンテナンスが必要です。
耐食性については、関連FAQにてご確認ください。
 

電極帯、水中電極は、材質にステンレスを使用しています。

海水に対する耐食性が十分ではありませんのでお奨めできません。


■電極保持器
形BS-1T CHITANをお使いください。
形BS-1または形BF-1でもご使用いただけますが、材質の一部にステンレスを使っていますので、定期的なメンテナンスが必要です。
電極棒の間隔は、最低1mの距離をとってください。