Page top

電極保持器を屋外で使用するための保護カバーは、ありますか?

FAQ番号:FAQ00703

 

回答


別売りで保護カバーをご用意しています。
お使いになる電極保持器に合わせて、以下の表からご選定ください。

ただし、電線引き出し口より水や埃が入る可能性があります。
申し訳ございませんが、屋外で使用する場合には、お客様にてボックスに入れる等の対策をお願いします。

■保護カバー 
適用保持器の形式
カバー
注意点
形PS-3S
形PS-3SR
形PS-4S
形PS-4SR
形PS-5S
形PS-5SR
形BF-3
形BF-3R
形BF-5
形BF-5R
保護カバー 形F03-11



防水タイプではありませんので、電線引き出し口より水やホコリが入ったり、内部に結露した水が溜まることがあります。
使用周囲温度:-10~+70℃

保持器の固定方法に制限があります。
関連FAQの「 電極保持器 形PS-□S(R)の取付方法を教えてください。」を参照ください。
こちらの記載している取付方法のうち、4,5のみ適用します。
形PS-31
防塵用ゴムキャップ 形F03-31
防水タイプではありませんので、電線引き出し口より水やホコリが入ったり、内部に結露した水が溜まることがあります。
形BF-1
形BS-1
形BS-1S
形BS-1S-1
形BS-1S2
保護カバー
形F03-19
-