Page top

温度調節器(デジタル調節計)の端子カバーを教えてください。

FAQ番号:FAQ00550

 

回答

 
下表をご参照ください。

(表1) 形E5□D/形E5□D-Bシリーズ
(表2) 形E5□C 形E5□C-Tシリーズ
(表3) 形E5☐N-Hシリーズ (高機能タイプ)
(表4) 形E5☐N-HTシリーズ (プログラムタイプ)
(表5) 形E5CS、形E5CSV、形E5☐R、形E5CB、形E5C2、形E5Lシリーズ
(表6) 形E5☐Nシリーズ (ベーシックタイプ)
(表7) 形E5☐R、形E5□R-Tシリーズ


(表1) 形E5□D/形E5□D-Bシリーズ 端子カバー
シリーズ 本体
サイズ
横x縦 (㎜)
接続 形式 端子カバー
(イメージ図)
(イメージ図)
形E5□D
形E5□D-B
48x48 ねじ
端子台
形E5CD 形E53-COV17 形E53-COV23(付属)
 *1 *2
形E5CD-B ご用意しておりません。
48x96 形E5ED 形E53-COV24(付属)
*1 *3
形E5ED-B ご用意しておりません。
*1 製品に同梱されています。端子カバーを紛失、破損した場合は別途ご注文ください。
*2
 形E53-COV23は3個入りです。(注文数1で3個)  1台あたり3個 (1セット)使用します。
  ・取付イメージ
       
*3 形E53-COV24は3個入りです。(注文数1で3個)  1台あたり3個 (1セット)使用します。


(表2) 形E5CC 形E5□C-Tシリーズ 端子カバー
シリーズ 本体サイズ
横x縦 (㎜)
接続 形式 端子カバー
(イメージ図)
(イメージ図)
形E5□C 48x24 ねじ端子台 形E5GC ご用意しておりません。
(本体に付属しています。端子カバーのみの購入はできません)
22.5x96 ねじ端子台 形E5DC ご用意しておりません。
プッシュイン
Plus端子台
形E5DC-B ご用意しておりません。
48x48 ねじ端子台 形E5CC 形E53-COV17
(別売)
形E53-COV23
(別売) *2
プッシュイン
Plus端子台
形E5CC-B ご用意しておりません。
プラグイン 形E5CC-U ご用意しておりません。*5
48x96 ねじ端子台 形E5EC 形E53-COV24
(別売) *3
プッシュイン
Plus端子台
形E5EC-B ご用意しておりません。
96x96 ねじ端子台 形E5AC 形E53-COV24
(別売) *3
プログラム
タイプ
形E5□C-T
48x48 ねじ端子台 形E5CC-T 形E53-COV17 形E53-COV23
(別売) *2
48x96 形E5EC-T 形E53-COV24
(別売) *3
96x96 形E5AC-T 形E53-COV24
(別売) *3
*2 形E53-COV23は3個入りです。(注文数1で3個)  1台あたり3個 (1セット)使用します。
  ・取付イメージ
       

*3 形E53-COV24は3個入りです。(注文数1で3個)  1台あたり3個 (1セット)使用します。
*4 端子がフィンガープロテクト構造になっています。別売の端子カバーはご用意していません。
*5 プラグインタイプです。別売りの端子カバーはありません。
   フィンガープロテクトタイプのソケット(別売)をお使いください。
   ソケット形式はこちらのFAQをご参照ください。


(表3) 形E5☐N-H(高機能タイプ)
 ・生産時期により使用する端子カバーが異なりますのでご注意ください。
  (ご参考) ロットNoの読み方は読み方はこちらのFAQをご覧ください。
本体サイズ
横x縦 (㎜)
接続 形式
対象時期
端子カバー
(イメージ図) (イメージ図)
48×48 ねじ
端子台
形E5CN-H 2007年
11月以前
形E53-COV10
(別売)
2007年
12月以降
形E53-COV17
(別売)
48×96 ねじ
端子台
形E5EN-H 2007年
11月以前
形E53-COV11
(別売)
*6
2007年
12月以降
形E53-COV16
(別売)
*7
96×96 ねじ
端子台
形E5AN-H 2007年
11月以前
形E53-COV11
(別売)
*6
2007年
12月以降
形E53-COV16
(別売) *7
*6 形E53-COV11は2個入りです。(注文数1で2個) 
   形E5EN(-H)、形E5AN(-H) 1台あたり 2個 (1セット) 使用します。  
*7 形E53-COV16は6個入りです。(注文数1で6個) 
   形E5EN(-H)、形E5AN(-H) 1台あたり 2個 (1セット) 使用します。  


(表4) 形E5☐N-HT(プログラムタイプ)  端子カバー
本体サイズ
横x縦 (㎜)
接続 形式 端子カバー
(イメージ図)
(イメージ図)
48x48 ねじ端子台 形E5CN-HT 形E53-COV17
(別売)
48×96 ねじ端子台 形E5EN-HT 形E53-COV16
(別売) *7
96×96 ねじ端子台 形E5AN-HT 形E53-COV16
(別売) *7
*7 
形E53-COV16は6個入りです。(注文数1で6個) 
   形E5EN、形E5EN-H、形E5EN-HT、形E5AN、形E5AN-H、形E5AN-HT 1台あたり 2個 (1セット)
   使用します。  

(表5) 形E5CS、形E5CSV、形E5CB、形E5C2、形E5Lシリーズ 端子カバー
 ・生産時期により使用する端子カバーが異なりますのでご注意ください。
  (ご参考) ロットNoの読み方は読み方はこちらのFAQをご覧ください。
シリーズ 本体サイズ
横x縦 (㎜)
接続
形式
対象時期 端子カバー形式
形E5CS 48x48 プラグイン 形E5CS ご用意して
おりません。*5
形E5CSV 48×48 ねじ端子台 形E5CSV 2010年9月以前 形E53-COV10
(別売)
形E5CSV 2010年10月以降 形E53-COV17
(別売)
形E5CB 48×48 ねじ端子台 形E5CB 形E53-COV19
(別売)
*8
形E5C2 48x48 プラグイン 形E5C2 ご用意して
おりません。*5
形E5L-A 35x45 プラグイン 形E5L-A ご用意して
おりません。*5
形E5L-C 35x45 プラグイン 形E5L-C ご用意して
おりません。*5
*5 プラグインタイプです。別売りの端子カバーはありません。
   フィンガープロテクトタイプのソケット(別売)をお使いください。
   ソケット形式はこちらのFAQをご参照ください。 
*8 圧着端子を2本配線すると、端子カバーが取りつけられません。
   2本配線する場合は、裸電線(より線)をお使いください。
   ただし、マークチューブを端子台まで押し込むと入らなくなりますのでご注意ください。


(表6) 形E5☐N(ベーシックタイプ)   端子カバー
 ・生産時期により使用する端子カバーが異なりますのでご注意ください。
  (ご参考) ロットNoの読み方はこちらのFAQをご覧ください。
本体サイズ
横x縦 (㎜)
接続 形式 対象時期 端子カバー
48x24 ねじ端子台 形E5GN *8 ご用意して
おりません
 *4
48x48 ねじ端子台 形E5CN *9 2007年11月以前 形E53-COV10
(別売)
2007年12月以降 形E53-COV17
(別売)
プラグイン 形E5CN-U *9 ご用意して
おりません。*5
48×96 ねじ端子台 形E5EN *9 2007年11月以前 形E53-COV11
(別売)  *6
2007年12月以降 形E53-COV16
(別売)
 *7
96×96 ねじ端子台 形E5AN *9 2007年11月以前 形E53-COV11
(別売)
 
*6
2007年12月以降 形E53-COV16
(別売)
 *7
*4 端子がフィンガープロテクト構造になっています。別売の端子カバーはご用意していません。
*5
 プラグインタイプです。別売りの端子カバーはありません。
   フィンガープロテクトタイプのソケット(別売)をお使いください。
   ソケット形式はこちらのFAQをご参照ください。 
*6 形E53-COV11は2個入りです。(注文数1で2個) 
   形E5EN(-H)、形E5AN(-H) 1台あたり 2個 (1セット) 使用します。  
*7 形E53-COV16は6個入りです。(注文数1で6個) 
   形E5EN(-H)、形E5AN(-H) 1台あたり 2個 (1セット) 使用します。  

*8 形E5GN (形E5□Nシリーズ・ベーシックタイプ)は2015年3月に生産を終了しました。

   代替品の確認方法についてはこちらのFAQをご覧ください。

*9 形E5AN、形E5EN、形E5CN、形E5CN-U(形E5□Nシリーズ・ベーシックタイプ)は2017年3月に

   生産を終了しました。

   代替品の確認方法についてはこちらのFAQをご覧ください。

(表7) 形E5☐R、形E5□R-Tシリーズ 端子カバー 
シリーズ 本体サイズ
横x縦 (㎜)
接続 形式 端子カバー
形E5□R 48×96 ねじ端子台 形E5ER *10 形E53-COV15
(別売)
*10
96×96 ねじ端子台 形E5AR *10 形E53-COV14
(別売)
*10
プログラム
タイプ
形E5□R-T
48×96 ねじ端子台 形E5ER-T *10 形E53-COV15
(別売)
*10
96×96 ねじ端子台 形E5AR-T *10 形E53-COV14
(別売)
*10

*10 形E5□R、形E5□R-Tおよび形E53-COV14、形E53-COV15は2021年3月に生産を終了します。

     代替品の確認方法についてはこちらのFAQをご覧ください。


■お願い
 設定パラメータの詳細、操作手順等については、下記商品情報のURLよりカタログまたは
   ユーザーズマニュアルをダウンロードしてご利用ください。
 (ユーザーズマニュアルのダウンロードには無料の会員登録が必要です。)


(2020年3月現在)