Page top

形CS1/形CJ1/形CJ2シリーズPLCなどで使用するメモリカードに、市販品を使用した場合、問題がありますか?

FAQ番号:FAQ00256

 

回答

形CS1/形CJ1/形CJ2シリーズPLCなどの専用品メモリカード形HMC-EF183は、産業用として、動作温度などPLCと同等の環境性能を満足し、書込回数10万回を保証する製品となっております。
産業用途ではない市販品のCFカードの場合、このような環境特性を備えていない可能性があります。
また、メモリカードアクセス時に電源OFFした場合のデータ破壊への考慮もなされていない可能性があります。
以上の理由により、オムロン専用品のご使用を推奨いたします。