ページ先頭
Japan
ページ内のリンク
グローバルナビゲーションへ
本文へ
関連情報へ
このサイトの情報へ
ヘルプ(ご利用方法)
サイトマップ
OMRON IA Global
グローバルナビゲーション
Home
商品情報
テクニカルガイド
サポート
セミナ・イベント
販売ネットワーク
お知らせ・最新情報
オンラインストア
Home
>
商品情報
>
Q-Port
>
データロガー(ロガー)
>
FAQ よくある質問
閲覧環境
ページ印刷
印刷推奨環境
製造品質・環境品質に関わるセンシング・アプリケーションポータル
FAQ よくある質問
データロガーZR-RX70
データロガーZR-RX45/ZR-RX25
本体性能
本体機能
Smart ViewerRX70動作
Smart Viewer RX70機能
ZR-RX70 本体性能
[2008/10/14掲載]
サンプリング方式に、同時サンプリング方式とスキャン方式がありますが、違いは?
サンプリング速度とタイムディビジョンの関係は?
フィルタの種類は?
測定端子方式に“絶縁”と“非絶縁”とありますが、それぞれの方式の違いは?
アナログ電圧入力において、差動入力は可能でしょうか?
ロジック入力とありますが、どの様な計測に使用されるものでしょうか?
電流が計れますか?
パルス入力で流量を測定したいが可能ですか?
各レンジの分解能を教えてください。
最大サンプリング速度はどのぐらいですか?
温度の分解能は?
湿度センサの精度はどのくらいですか?
オプションの湿度センサをセットした際の表示はパーセント(%)で表示されますか?
湿度測定時、温度や他の計測との同時測定は可能でしょうか?
測定入力インピーダンスは何オームでしょうか?
ZR-RX70の内蔵記憶装置として、内蔵RAMと内蔵フラッシュメモリの2種類がありますが、違いはなんですか?
外付けのUSBメモリの容量はどこまで可能ですか?
指紋認証機能付きのUSBメモリは使えますか?
512MBのUSBメモリで何時間ぐらい記録できますか?
内蔵RAM (100万ポイント) にどのくらいデータ収録ができますか?
バッテリを使用した時の駆動時間はどのくらいですか?
バッテリは本体に組み込んだまま充電できますか?
DC駆動ケーブルを使用して外部バッテリで動作させたい。何V入力できますか?
消費電力はどのぐらいですか?
ロジック入力部分の印加できる最大電圧は?
アラーム端子の仕様を教えてください。
ZR-RX70 本体機能
[2008/10/14掲載]
X-Yでの表示を行いたい。
画面の明るさを調整したい。
収録中に過去のデータがみたいのですが。
リモート状態(画面右上の[IF]ランプが点灯)でキーがロックしてしまいました。
収録が終了しているはずなのに [データ収録終了] 画面が表示し続けています。
タイマ機能を使用時に、ストップトリガが成立していないのに、測定が終了してしまいます。
USBメモリに自動保存しているのですが、保存していない期間にUSBメモリを抜き差ししても大丈夫でしょうか?
リアルタイムで演算をかけて表示したい。
アナログ電圧入力のレンジは 20mV 、50mV ・・・500Vと設定できますが、
例えば500Vレンジ設定時にスパン設定できるのは0V 〜 500V なのでしょうか? -500V 〜 +500V なのでしょうか?
入力信号がトリガ設定値になっているのにトリガがかからない。
トリガ動作にLevelとEdgeの2種類がありますが、違いはなんですか?
温度測定で、熱電対を繋げて測定すると温度がかなり低く表示される。
内蔵RAMや内蔵フラッシュメモリがいっぱいになった場合、収録中のデータは、どうなりますか?
バッテリが切れたとき収録中のデータはどうなりますか?
内蔵フラッシュメモリのデータをPCへ転送することはできますか?
本体機能にユーザー1、2の切り替えができるので2人で使えるが、3人以上で使いたい場合はどうすればよいですか?
入力している信号のポジション(上下位置)などを設定したい。
USBメモリの空き容量があるのに、フルの表示が出て収録できません。
統計演算結果はどこに表示されますか?
統計演算結果はファイルに保存されますか?
画面が真っ暗になってしまいます。
アラームが発生したままになってしまう。
内蔵RAMや内蔵フラッシュメモリからUSBにデータをコピーしたい。
データは収録するけど、波形の表示だけ消したい。
フリーランニングってなんですか?
標準付属の標準PCソフトを使用しないで、パソコンから本体の設定・制御およびデータ転送はおこなえるのでしょうか?
ソフトを自社で開発したいのですが?
ZR-RX70 Smart ViewerRX70動作
[2008/10/14掲載]
パソコン から接続ができない。
Windows98やMeで使えないか?
パソコンの画面の文字が文字化けしている!
スペック以下のパソコンで動作させたい。
ソフトウェアの動作や設定がおかしい。
パソコンデータ再生、本体データ再生画面の[EXCELで表示] 機能により、EXCELが起動された後、EXCELを終了しようとするとEXCEL上でアプリケーションエラーが発生する。
どのくらいの時間データを収録できますか?
収録開始するとエラーが表示されます。
収録を繰り返しトリガで行っていると、収録開始までの時間が徐々に長くなっていきます。
ZR-RX70 Smart Viewer RX70機能
[2008/10/14掲載]
温度測定で、熱電対を繋げて測定すると温度がかなり低く表示される。
ソフトウェアの設定を本体に記憶させたい(記憶させたくない)。
ソフトウェアで再生したデータのABカーソルデータ値は同時表示できますか?
再生データを開くときに波形の小さい画像が表示されず、デフォルトのアイコンになっている。
印刷するプリンタを変更しても、変更前のプリンタに出力される。
ソフトウェアでの収録時、本体内蔵のメモリか、USBメモリに同時に収録することはできますか?
本体側の記憶媒体が一杯になった場合に、パソコンへのデータ転送はどうなるのでしょうか?
本体にデータ収録を行わずに、パソコンにのみデータ収録を行うことはできるのでしょうか?
ソフトウェアで設定した設定条件を本体に反映させたい。
ソフトウェアで設定を行い、本体単独で電源 On 時に収録を開始したい。
収録中にケーブルが抜けたらどうなりますか?
本体性能
本体機能
Smart ViewerRX70動作
Smart Viewer RX70機能
データロガーZR-RX70
データロガーZR-RX45/ZR-RX25
製品選定
ソリューション事例
製品情報
マニュアル/CAD
FAQ
サービス窓口
お問い合わせ
カタログ請求
アフターサービス
サポートツール
ロガーユーザ登録
校正サービスについて
データロガー トップへ戻る
Q-Port トップへ戻る
ページ先頭へ戻る