ページ先頭

リードコンテンツ

FA統合ツールパッケージ CX-One

CXONE-AL□□C-V4 / AL□□D-V4

PLCプログラミングツールを中心に、表示器・サーボ・インバータ・ネットワーク設定・温調の各設定ツールからなる統合ツールパッケージ

ダウンロード

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 オンライン購入
2011年 03月 22日 更新

さらに進化したFA統合ツールパッケージCX-One Ver.4

CX-Oneは、PLCプログラミングツールを中心に、ネットワーク設定、表示器・サーボ・インバータ・温調の
各設定ツールからなる統合ツールパッケージです。

【新機能1】
ST言語・SFC言語で構造体、タイマ型・カウンタ型に対応

構造体

構造体とは、複数のデータを1つにまとめてグループ化した、
ユーザ定義のデータ型です。データをグループ化することで、
プログラムで取り扱う膨大なデータをわかりやすくし、
かつデータの登録・変更などの管理を簡単にすることができます。

タイマ型・カウンタ型

タイマ型・カウンタ型もST言語・SFC言語内で変数として
扱えるようになりました。
これにより、配列でも変数として扱うことができるため
プログラムの資産化・流用が簡単になります。

【新機能2】
ウィザード機能により、短時間でゲイン調整

CX-Driveのオートチューニング機能は、サーボドライバのゲイン調整を簡単に行えます。
さらにウィザード機能搭載で、機械構成の選択、目標整定時間の入力が簡単になり、
1軸あたり約5分以下の短時間で調整完了できます。

【対応ハードウェアの追加】
CJ2M パルスI/Oブロックに対応

パルスI/Oブロックの設定や、データトレース画面で出力周波数などを簡単にモニタリングできる機能もご用意しました。
*CJ2M CPU ユニットVer.2.0 以降のみ装着可能。

【対応オペレーティングシステムの追加】
Windowsの64ビット版に対応

Windows Vista/7の32ビット版に加え、64ビット版にも対応しました。
*ただし、Windows XP 64ビット版は除きます。

CX-One ツール体系

Windowsは、米国マイクロソフト社の登録商標です。DeviceNet、DeviceNet Safety、CompoNet、EtherNet/IPはODVAの登録商標または商標です。
MECHATROLINK-U は、MECHATROLINK協会の登録商標です。その他、記載されている会社名と製品名につきましては、各社の登録商標または商標です。

【NEW】
ムダなく入力!1キー入力に加えて命令語をそのまま入力できるニモニック入力方式も可能に

命令語をそのまま入力できるニモニック入力方式を新たにサポートしました。
他にも、次に入力する接点・コイル・オペランドのアドレス候補を自動で
インクリメントする機能や、コイル・応用命令入力時に
自動的に接続線を補完する機能など、ラダープログラムの入力を大幅に削減する
”スマートインプット”機能をサポートしました。

※ラダープログラムでのみ使用可能。

命令語/アドレス入力補助機能

ラダーエディタ画面上で、キーボードから命令語のスペルを入力すると、命令語の候補が表示されます。
命令語を覚えていなくても、リストから命令語を選んでプログラミングできます。

接続線自動挿入

コイルや応用命令の入力時、自動的にカーソル位置から必要な接続線を挿入します。
ライン接続操作が非常に楽になります。

アドレス加算コピー

同じラダー回路を複数作る場合は、アドレス加算コピー機能により、アドレスのオフセット値を入力するだけで、簡単に回路を流用することができます。
また、オフセット値を個別に設定したり、I/Oコメントの自動生成も可能です。

特殊補助リレーのリスト入力支援

クロックパルスフラグやコンディションフラグなど、アドレスを覚えることなく、リストから選択するだけで入力できます。

アドレスインクリメント

次に入力する接点、コイル、オペランドのアドレスを「+1」してデフォルトで表示します。
連続したアドレスを楽に入力することができます。

命令語・オペランドの一括確定、命令語の連続入力

命令語の入力時に、オペランドの候補も表示されますが、そのオペランド候補のアドレスまで含めてShift+Enterキーで一気に確定できます。
また、同じ命令語をCtrl+Enterキーを使って連続して入力することもできます。
1回のキー操作数削減にもこだわりました。

ST言語で数値演算・文字列処理の記述が楽に

ST(ストラクチャードテキスト)言語

ST言語で、ラダーではプログラムの記述が難しかった数値演算処理や条件分岐、文字列処理をより簡単に記述できます。

X、Y座標から長さと角度を求める(数値演算・条件分岐)場合

年月日情報をPLCから収集する(文字列処理)場合

【NEW】
構造体、タイマ型・カウンタ型にも対応

構造体

構造体とは、複数のデータを1つにまとめてグループ化した、ユーザ定義のデータ型です。
データをグループ化することで、プログラムで取り扱う膨大なデータをわかりやすくし、かつデータの登録・変更などの管理を簡単にすることができます。

データのかたまりで簡単に流用可能

同じデータ構造が複数ある場合、構造体を定義し、プログラムで簡単に流用できます。

データの変更に強い

データに変更があった場合でも、構造体の定義を修正するだけで、変数テーブル内の構造体変数も自動的に修正が反映されます。

タイマ型・カウンタ型

ST言語内でタイマ型・カウンタ型が扱えるようになりました。これにより、ST言語内でタイマを使ってウェイト処理を行うことができます。

ある時間が経過した後で、演算処理を実行したい場合

【NEW】
位置制御機能を強化

メモリ運転プレビューで立ち上げをスムーズに

メモリ運転データを実機に転送する前に確認することで、立ち上げがスムーズになり、事前確認の工数を削減します。

2軸補間の軌跡表示や全軸表示が可能

タスク単位で各軸の軌跡を確認できます。(1タスク当たり最大4軸まで可能)
1軸、2軸補間、全軸表示とパルス出力指令の動作パターンを確認するための視点を1クリックで切り替えできます。

【NEW】
位置制御ユニットの設定、および通信設定をCX-Programmerに統合

1箇所の接続から、位置制御ユニットからサーボドライブの設定まで可能に

CPUのポートにパソコンをつないだままで、EtherCAT対応位置制御ユニットの設定・EtherCAT通信設定ができます。
さらに、位置制御ユニットの先に接続されているサーボドライブの設定ツール(CX-Drive)も直接起動することができます。

ネットワーク設定を自動で設定

メニューを選択するだけで、簡単にEtherCAT対応位置制御ユニットの通信設定を行うことができます。

SYSMAC CJ2には、USBポート・EtherNet/IPポートを搭載

USBで簡単接続

CPUユニット前面のUSBポート(2.0準拠、Bコネクタ)に、市販のUSBケーブルで簡単接続。

EtherNet/IPで簡単接続

パソコンのLAN(Ethernet)ポートと、IPアドレスのみの指定で簡単に接続できます。

※ CJ2(EtherNet/IP機能付き)CPUユニットのみ

PLCネーム照合で誤接続防止

CJ2 CPUユニットは、内部にPLCネームを記憶できます。PLCへのオンライン接続時に、プロジェクトファイル上のPLCネームとの一致を確認することができるため、プログラムの誤転送を未然に防ぐことができます。

EtherNet/IPブラウズ接続で一覧から接続可能

IPアドレスがわからなくても、EtherNet/IP上のPLCを探して一覧から選択するだけで接続が可能です。
現場でのスムーズなリモートデバッグ、リモートメンテナンスが可能です。

※ CJ2(EtherNet/IP機能付き)CPUユニットのみ

【NEW】
ネットワークの構築、パラメータ設定を統合的に実現します。

EtherNet/IPデータリンクツールによるI/Oメモリアドレスベースのデータリンク作成に加え、タグ(ネットワーク変数)によるデータリンク作成*も
より簡単に行えるようになりました。EtherNet/IPでは、ノード数に依存せず、アプリケーションごとに指定した周期での、高速・大容量タグデータリンクが可能です。

*CJ2(EtherNet/IP機能付き)CPUユニットのみ

EtherNet/IPタグ
データリンク設定
ウィザード

CX-Programmerからのタグ(ネットワーク
変数)インポート機能と組み合わせることに
より、ウィザード方式でEtherNet/IPのタグ
データリンク作成が簡単に行えます。

EtherNet/IP
データリンクツール

データリンクテーブル方式で、
I/OメモリアドレスによるEtherNet/IP
データリンクの作成が簡単に行えます。

ネットワーク環境対応の充実したデバッグ機能

複数のネットワークやPLCなどの一括管理・モニタリングなどにより、効率的なデバッグ対応を可能にしています。

複数ネットワークの一括管理

Ethernet・ControllerLinkなどのPLCネットワーク構成から、DeviceNet・CompoNetなどのフィールドネットワーク構成、さらに、表示器・シリアル機器のネットワークまで、複数のネットワーク構成を実機から一度に復元可能。操作時も、画面上からPLCやデバイスを選択し、そのプログラムやパラメータデータをパソコンに転送できるため、ミスなく、効率的に現場立ち上げやデバッグが行えます。

複数PLCの一括ラダーモニタ

複数のPLCを1画面上に並べて、モニタすることができます。
これにより、PLC間におけるデータリンクのデバッグや、異なるPLCのI/Oモニタも容易に行えます。

複数PLCの一括I/Oモニタ(ウォッチウィンドウ)

複数のPLCにおけるI/Oモニタも、それぞれのPLCごとにモニタしたい接点やコイル、チャネルデータを選択して、一度にモニタできます。
また、チャネルデータのON/OFFをグラフィカルにモニタする「2進数モニタ」や「強制セット・リセット」機能も搭載。簡単操作で使用できます。

充実のデータトレースで、デバッグ・保守工数を削減

従来のデータトレースにおける機能や操作性を大幅に向上。サンプリングするアドレスのI/Oコメント表示や、変数での指定、選択した2点の計測時間の確認、トレース波形の重ね合わせ機能など、充実したデバッグ機能を備えました。さらに、CPU本体のトレースメモリにサンプリングしたデータを、任意のタイミングでPC内のファイルに保存することができ、長時間データのロギング機能としても利用できます。

データトレース

連続データトレースロギング

シミュレーションデバッグ

実機のPLCがなくても、パソコンだけでプログラムのデバッグが行えるので、動作確認の工数が削減できます。対応プログラムも、ラダー言語だけでなく、SFC言語やST言語、FB部内のプログラムまで幅広い言語に対応。さらにプログラムのオンラインエディットや強制セット/リセットはもちろん、ブレークポイント設定やPLC異常発生シミュレータなど、より詳細なプログラムデバッグも行うことができます。

SFCやラダー、FBのシミュレーション

異常発生シミュレーション機能

実機PLCでは発生させにくい異常ケースも、簡単にデバッグ可能。デバッグ内容も保存できるため、テスト結果書としても活用できます。

FB、SFCのオンラインエディットもサイズ制限なし

FBとSFCのオンラインエディットは、プログラムのサイズ制限なく可能です。

PLC総合メーカだからできる抜群の親和性により、高い作業性を提供します

SYSMAC CJシリーズとの親和性により、大幅な設計工数削減を実現できるCX-Designer。
さらなる機能性の拡大により、画面作成がよりスムーズに行えます。

PLCラダーとの統合シミュレーション

CX-Simulatorを介して、CX-DesignerとCX-Programmerがパソコン上でテスト機能を連携。画面とラダープログラムのチェックが同時に行え、大幅にデバッグ効率が向上します。また、新たにCX-Programmerにも統合シミュレーションボタンを追加。さらに、必要な作業画面を常に前面表示でき、ズームも自在なため、作業効率がぐんとアップします。

パソコン上で画面とラダープログラムの同時チェックが可能に

CJ2の構造体に対応、システム全体で設計効率の向上と工数削減を実現

オムロンのPLC CJ2と表示器NSの組み合わせだからこそ実現できる機能です。
CX-Programmerで定義した構造体をCX-Designerにドラッグ&ドロップするだけで使用できます。

PLCと表示器で同じ構造体を使用してプログラムと画面作成ができます

注1. CJ2構造体には、CX-Designer Ver.3.2以降、NS本体システム Ver.8.4以降が必要です。
注2. EtherNet/IP接続時のみ。

ラダーや画面作成工数を大幅削減する、通信部品・SAPライブラリ

オムロンPLCやコンポーネントにダイレクトにアクセスできる部品「Smart Active Parts」を3,000種類以上ご用意。
操作はSAPライブラリから画面に貼り付けるだけで、画面やラダーの作成は一切不要です。

ツール部品を取り込み、パソコンがなくても異常確認や設定が可能

NSにツール機能を簡単に取り込めるツール部品「ツール機能SAPライブラリ」も豊富にご用意。画面にツール部品を貼り付けるだけで、パソコンがなくても装置の以上確認や設定が行えます。

パソコンやマニュアルなしで現場対応できる、トラブルシュータSAP

PLCの各ユニットに対するトラブルシュータSAPライブラリを用意しました。各ユニットにエラーが発生した場合は、トラブルシュータSAPライブラリがエラー原因や対処方法を分かりやすく教えてくれます。

トラブルシュータSAPライブラリ 一段と充実

これまでのDeviceNetユニット、NCユニットに加え、基本I/Oユニット、アナログ入力/出力/入出力ユニット、SCUユニット、高速カウンタユニット、CLKユニット、IDセンサユニットを追加し、CX-Designerに同梱しています。今後も、EtherNetユニットやMCユニットなどを順次開発予定です。

高度なモーション制御も簡単に

サーボの立ち上げから保守までをサポート!EtherCATにも対応
CX-Drive

PLCにつないだままで、簡単パラメータ管理
CX-Motion-NCF

システム立ち上げをより簡単に実現!
CX-Motion-MCH

パラメータ設定から温度データ管理まで

温度調節器の設定作業性を高める
CX-Thermo

パラメータを一覧表示から簡単設定

パラメータの設定を簡単にする

通信機能なしの温度調節計でも、パラメータ設定が可能。
パラメータは保存してコピーや再利用/編集ができます。
(CSV形式やHTML形式にエクスポートも可能)

使用するものだけ表示する

ユーザーの誤使用を防ぐため、使用しないパラメータに対して自由にマスク(非表示)をかけることが可能。

プロセスコントローラのプログラムを容易にする
CX-ProcessTool

計器ブロック貼り付けで、自由に制御プログラム構築

制御を自由にカスタマイズする

計器ブロックを貼り付け、結線して自由に制御プログラムが構築可能。単純なPID制御からプログラム制御、カスケード制御などに対応できます。

HMIを簡単に作成する

作成した計器ブロックプログラムからNSシリーズタッチパネル用画面(NSランタイム用画面)を自動生成。標準的な制御画面やチューニング画面の作成が不要です。

CX-Thermo/CX-Process Tool共通

トレンドをモニタしながらパラメータを調整する

PV(現在値)、SP(設定値)、MV(出力値)をモニタしながら、PIDパラメータの調整が可能です。トレンドデータはCSVで保存もできます。
(CX-Thermoトレンドビューワ、CX-Process Toolチューニング画面)

信頼の制御アルゴリズムで制御する※

PID定数を算出するAT(オートチューニング)、制御性を要求に合わせて精密に改善するFT(ファインチューニング)の実行を分かりやすいユーザーインタフェースで実現。また、外乱発生時のオーバーシュートを調整する「外乱オーバーシュート調整機能」や干渉のある制御対象の多点温度制御において面内温度均一制御を実現する「傾斜温度制御」の設定もサポートします。

※サポートする機能は対象商品本体でサポートしている必要があります。詳しくはマニュアルをご覧ください。

VB/VC#からPLCデータを読み書きするプログラムを簡単に作成

CX-Compolet

専門知識無しで簡単プログラミング

● やさしく、スピーディな開発業務を実現する、PLC通信
  のためのソフトウェア部品です。
● ネットワークの違いを意識することなく、PLCデータの
  読み書きが可能です。
● Microsoft Visual Studio .NET2008に対応します。
● PLCのI/Oメモリは、アドレスでなく、名称(タグ名)
で指定可能です。(CJ2(EtherNet/IP機能付き))
● 配列変数でのアクセスが可能です。

パソコンとSYSMACをつなぐ通信ミドルウェア

SYSMAC Gateway

産業用イーサネット EtherNet/IPをパソコンに直結

高速・大容量ネットワークにダイレクトアクセス!

● FINS通信に加え、今回、EtherNet/IP上での動作を
  確認しました。
● RS-232C、USB、Ethernet、EtherNet/IP、
  Controller Linkなどの物理層の違いを吸収します。
● PCにインストールするだけで、制御系データも情報
  データも通信が可能です。

オムロンのCX-Oneでは、エンジニアの方々を24時間、世界中どこからでもオンラインサポートできるよう、Web環境を利用した様々なサービスメニューをご提供しています。

オンラインユーザ登録

CX-Oneのユーザ登録はWebをご利用いただきますと、一度ですべてのCX-Oneツール群の登録ができます。また、日本、北米、南米、中米、ヨーロッパ、アフリカ、アジア、中国、台湾、韓国のすべてのエリアでWebからのオンライン登録が可能で、一度登録すればどこからでもWebサービスを利用することができます。
http://www.omron-cxone.com/license/privacy_policy.cgi

オートアップデート

CX-Oneのオートアップデート機能では、ネットワーク環境を利用してお客様のPC環境にあった最新のアップデート情報を検索・実行可能。お客様のCX-Oneを常に最新の状態にアップデートすることができます。また、必要なツールだけをアップデートすることも可能です。

ダウンロードサービス

Web上にて最新のSmart ライブラリをダウンロードすれば、サポートツール購入後に発売された制御機器もご利用可能。ライブラリから必要なハードウェア製品のSmart FB ライブラリ、Smart Active Partsをダウンロードし、お客様だけのカスタムライブラリを作成いただけます。
プログラミング作業も、必要な部品を選んで貼るだけで簡単に行えます。
http://www.fa.omron.co.jp/product/tool/26/smart_library/smart.html

ツールユーザ様向けメールマガジン

CX-Oneでは、毎月、ツールユーザ様に最新のバージョンアップ情報や、新たにサポートしたSYSMACなどのハードウェア製品情報、Smart FBライブラリやSmart Active Partsの新規掲載などの情報を、メールマガジンで提供しています。CX-Oneツールの便利な使い方などの役立つ情報も配信しています。

インターネット情報ページ

ますます進化するCX-Oneの魅力をじっくりご理解いただくために、ツールユーザ様向けのインターネット情報ページをご用意。CX-Oneのバージョン毎の機能強化点の説明や、Smart Platformの解説など、充実したコンテンツをご覧いただけます。
http://www.fa.omron.co.jp/product/promotion/70/cx_one/

2011年 03月 22日 更新