ページ先頭

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 用途/事例
オンライン購入
2011年 12月 12日 更新

*当社従来商品との比較

シンプルな機能に絞り込み、まずは機械を安全に

人を検出したら機械を止めるといった、シンプルで最適な機能を提供します。検出可能範囲とセンサ長が同じ設計ですので、ムダがありません。

取りつけ工数約1/2。
さらに応答速度の固定化で安全距離の計算も簡単に

少ない配線数や既存アルミフレームへのワンタッチ取付金具、レーザーポインタによる簡単な光軸調整などで、当社従来品比で取り付け工数約1/2を実現。応答速度の固定化で安全距離の計算も簡単になります。

グローバルで安心

オムロンのグローバルネットワークでサポートしますので、安心してお使いいただけます。

耐ノイズ性の向上でトラブル減少

機械の生産性に影響する耐ノイズ性を向上。
これにより、ノイズが原因で機械が停止するトラブルの減少を実現。

エラーを見やすく表示

エラーの内容がその場で直感的にわかるようにエラー種別表示が可能。対応表を見なくてもエラーの内容が把握できるので、トラブル時に迅速に対応できます。

3列直列接続

最大で3列までの直列連結が可能。コの字やL字などにも取り付け可能。電源配線もまとめて行えますので、省配線が可能です。

ミューティングのトラブル時もLEDで確認

ワーク通過時などに一時的にライトカーテンを無効化できるミューティング機能を搭載。万が一のトラブルもLED表示パターンでエラーが一目でわかるので、設置が簡単に行えます

EASYタイプを継承

幅広い電源電圧仕様や耐ノイズ性、見やすいエラー表示、応答速度の固定化などの基本機能は、EASYタイプを継承。設計から設置、運用など、各ステージでの工数削減が可能です。

設定、状態確認ができるツール

ADVANCEDタイプ(F3SJ-A)用ツール「SD Manager」で、全ての機能設定や状態確認をパソコンから行えます。複雑な設定などが可能です。

最小検出物体の指検出可能

危険源までの距離が短い場所でも使えるように最小検出物体φ14mmの指検出モデルをラインアップしています。

多彩なミューティングも可能

ワークが通過する部分だけの光軸を無効化する部分ミューティングや機械・ロボットなどの位置を検出して光軸を無効化する位置検出ミューティング機能を搭載。

部分ミューティング

位置検出ミューティング

該当光軸を無効化するブランキング

ライトカーテンの検出エリアに機械設備の一部がある場合に、該当の光軸を無効化可能。固定された部分だけでなく、可動する部分がある場合も対応できます。

フィックスブランキング

フローティングブランキング

停止する前に危険を知らせる警告エリア設定

通常の使用の場合、ライトカーテンの設定エリアに入れば機械が即座に停止しますが、機械が停止する前に作業者に危険を知らせる機能です。作業者の不注意による機械停止を防止できます。

直列連結センサ間で分割

単独センサ内の2分割も可能

取りつけやすさを追求したクイックマウント金具*

*別売りです

オムロン独自の金具でアルミプロファイルの取付工数を1/5(当社従来品比)に削減しました。
左右の動きもスムーズなので、光軸合わせも簡単です。        【特許申請中】

光軸の粗調整が一目でわかるTOP-BTM 青色LED

投光器と受光器の上(TOP)と下(BTM)にある青色LEDで、簡単な位置合わせが可能です。
青色LED点灯時は位置が合っていることが一目でわかります。

レーザ光で光軸合わせが簡単にできるレーザポインタ*

*別売りです

どの方向にどれだけズレているのかなど、特に長距離の光軸調整が簡単に行えます。
取り付け時間を約60%短縮できます。

エラー内容が一目でわかるエラー表示

本体に記載されたエラー内容別に点灯するので、エラーの状況がすぐにわかります。
マニュアルを見なくてもエラーメッセージを解読できます。

業界初! ミューティング時のエラー表示

ミューティング時のエラーは原因がわかりにくく、手探りで原因を探っていました。
ミューティングエラー表示により、LEDの点滅回数でエラーがわかります。

【NEW】耐環境タイプをシリーズ追加(F3SJ-B □□□□P25−02TS)
耐クーラント構造で厳しい現場環境にも対応

クーラントのセンサ本体への直接付着を保護

アルミフレームと透明プレートで、クーラント
のセンサ本体への直接付着を保護。またカバーによりワーク等の衝突からセンサ検出面を保護。

注.切削油の種類によっては影響を受ける場合があります。事前確認をおこなった上でご使用ください。

回り込んで進入するクーラントに対しても保護

カバー内部にも、クーラントに強いH-NBRスポンジを使用。回り込んで進入するクーラントに対しても保護。

直列連結で最大10mまで対応。さらに便利に

ワークの大型化に対応するため、最大検出幅2.5mまで品揃えしました。
また将来の更なる検出幅の延長にも対応するため、密接直列連結も可能に。
直列連結は最大4セットかつトータル400光軸まで対応。
直列ケーブル長は最大15mまで延長可能でアプリケーションの拡がりに応えます。

設定、状態確認ができる選べるツール

PCツール「SD Manager」(形形F3SJ-Aのみ)

PCツール「SD Manager」なら、ライトカーテンの設置時間や、トラブルシューティング時間の短縮にお役立ちします。

ミューティング機能をコントローラレスで実現

加工ワークの装置内への供給など、ライトカーテンの検出エリア内に物を通過させる必要がある場合、一時的にライトカーテンを無効化するのが「ミューティング機能」。 従来この機能を使うには、専用の「ミューティングコントローラ」を併用する必要がありました。
形F3SJではこのミューティング機能をセンサに内蔵。ミューティング機能のご使用には、(別売のミューティング用キーキャップ(形F3SJ-B用:形F39-CN10、形F3SJ-A用:形F39-CN6))を購入ください。このキーキャップを本体のキャップの代わりに取り付けるだけで、ミューティング機能が有効になります。

形F3SJ-A ミューティング用キーキャップの使用例

2つのミューティング機能を搭載

形F3SJ-Aは、ワーク通過時に一時的にライトカーテンを無効化するミューティング機能に、より安全性を高める「部分ミューティング」と、機械(ロボットなど)のポジションによって安全状態が確定できる場合にミューティングを可能にする「位置検出ミューティング」を追加しました。

部分ミューティング

ワークが通過する光軸以外はミューティングをかけずに安全性を高めたい場合は「部分ミューティング」。

位置検出ミューティング

ワークセットを毎回作業者が行い、ターンテーブルやワーク移載ロボットで、加工エリアまでワークを移動するようなアプリケーション。
ロボットが安全な位置にあることをリミットスイッチなどで検出し、ミューティングをかける「位置検出ミューティング」。

2011年 12月 12日 更新