ページ先頭

本文

電子温度調節器 共通の注意事項


電子温度調節器は、センサ信号を受け、設定温度になるようヒータなどを制御する装置です。湿度・圧力・流量の制御にも対応可能です。ここでは、電子温度調節器の共通の注意事項を説明します。

関連情報

各商品個別の注意事項は、各商品ごとの「正しくお使いください」をご覧ください。

警告

下記の製品はリチウム電池を内蔵しています。
分解、加圧変形、100℃以上の加熱、焼却はしないでください。
リチウム電池を内蔵しており、発火、破裂の恐れがあります。
対象形式:形E5ZE、形E5LC

注意

通電中は端子に触れないでください。
感電の恐れがあります。

製品の中に金属片や導線を入れないでください。
感電・火災・故障の原因になります。

分解したり、修理・改造はしないでください。
感電・火災・故障の原因になります。

引火性、爆発性ガスのあるところでは使用しないでください。
爆発の恐れがあります。

出力リレーの寿命は、開閉容量・開閉条件により大きく異なるので、必ず実使用条件を考慮し、定格負荷・電気的寿命回数内でご使用ください。
寿命を超えた状態で使用すると接点溶着や焼損の恐れがあります。

温調器の各種設定値は、制御対象に合わせて正しく設定してください。設定内容と制御対象の内容が異なる場合には、意図しない動作により装置の破損や事故の原因になります。

温調器の故障時にも安全なように、別系統で過昇温防止警報を取りつけるなどの安全対策を行ってください。故障により制御不能になると、重大な事故につながる恐れがあります。

端子ねじは規定トルク(下記参照)で締めてください。
規定トルク:
 M3.5ねじの場合は0.74〜0.90N・m
 M3ねじの場合は0.40〜0.56N・m
 形E5GN 1〜6番端子は0.23〜0.25N・m
       7〜9番端子は0.12〜0.14N・m
ねじがゆるむと発火および誤動作の恐れがあります。

ハードウェアテストモードは、温調器に接続された機器が影響を受けないようにしてから使用してください。
テスト実行時に、温調器に接続された機器が危険な状態になることがあります。

安全上の要点

(1)

下記の環境では使用しないでください。

  • 加熱機器からの輻射熱を直接受けるところ
  • 水がかかるところ、被油のあるところ
  • 直射日光が当たるところ
  • 塵あい、腐食性ガス(とくに硫化ガス、アンモニアガスなど)のあるところ
  • 温度変化の激しいところ
  • 氷結、結露の恐れのあるところ
  • 振動、衝撃の影響が大きいところ

(2)

周囲温度および湿度は仕様範囲内で使用および保存してください。
複数の温調器で密着取りつけを行ったり、上下に並べて取りつけを行うと温調器の発熱により温調器内部の温度が上昇し寿命が短くなってしまいます。このような場合には温調器へファンにより風を送るなどの強制冷却をしてください。

(3)

放熱を妨げないよう、温調器の周辺をふさがないでください。温調器本体の通風孔はふさがないでください。

(4)

端子の極性を確認し、正しく配線してください。

(5)

形E5AN/E5EN/E5CNの配線用圧着端子は、ねじサイズM3.5:幅7.2mm以下のものをご使用ください。

(6)

形E5GNの配線材は、1〜6番端子はAWG24(断面積0.205mm2)〜AWG14(断面積2.081mm2)、7〜9番端子はAWG28(断面積0.081mm2)〜AWG22(断面積0.326mm2)を使用してください。(電線被覆剥きしろ:5〜6mm)

(7)

配線後、端子部を基点としてリード線を30N 以上の力で引張ったり曲げたりしないでください。

(8)

使用しない端子には何も接続しないでください。

(9)

電源電圧および負荷は、仕様、定格の範囲内でご使用ください。

(10)

誘導ノイズを防止するために、温調器の端子台の配線は、高電圧、大電流の動力線とは分離して配線してください。
また、動力線との平行配線や同一配線を避けてください。
配管やダクトを別にする、シールド線を使用するなどの方法も効果があります。
ノイズを発生している周辺の機器(とくに、モータ、トランス、ソレノイド、マグネットコイルなどのインダクタンス成分を持つもの)には、サージアブソーバやノイズフィルタを取りつけてください。
電源にノイズフィルタを使用する場合は、電圧と電流を確認した上で温調器にできるだけ近い位置に取りつけてください。
強い高周波を発生する機器(高周波ウエルダ、高周波ミシンなど)やサージを発生する機器から、できるだけ離して設置してください。

(11)

電源投入時には、2秒以内に定格電圧に達するようにしてください。

(12)

ウォームアップ時間は30分以上としてください。

(13)

セルフチューニングを使用される場合は、温調器と負荷(ヒータなど)の電源は同時、あるいは負荷の電源を先に投入してください。温調器の電源を投入してから負荷の電源を投入すると正しいセルフチューニングおよび最適な制御ができなくなります。

(14)

作業者がすぐ電源をOFFできるようスイッチまたはサーキットブレーカを設置し、適切に表示してください。

(15)

温調器をドローアウトする場合は、電源をOFFしてから行い、絶対に端子や電子部品に手を触れたり衝撃を与えたりしないでください。挿入時に電子部品をケースに接触させないでください。

(16)

形E5GN の端子台をはずした時、絶対に電子部品に手を触れたり衝撃を与えたりしないでください。

(17)

清掃について:シンナー類は使用しないでください。市販のアルコールをご使用ください。

(18)

インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、温調器の内部温度上昇により発煙、焼損の恐れがありますので、インバータの出力を温調器の電源として使用しないでください。

設定データの表記について

調節器のパラメータ記号のうち、アルファベットについては次のように表記しています。

●7セグメントデジタル表示

●11セグメントデジタル表示

保証期間と保証範囲

形E5□N/E5□N-H、形E5□R、形E5□K、形E5ZN

●標準仕様にてご利用の場合

[保証期間]

納入品の保証期間は、ご注文主のご指定場所に納入後1年と致します。

[保証範囲]

上記保証期間中に納入者側の責により故障を生じた場合は、その機器の故障部分の交換、または修理を納入者側の責任において行います。
ただし、つぎに該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させて頂きます。

  1. 需要者側の不適当な取扱い、ならびに使用による場合。
  2. 故障の原因が納入品以外の事由による場合。
  3. 納入者以外の改造、または修理による場合。
  4. その他、天災、災害などで、納入者側の責にあらざる場合。
    なお、ここでいう保証は、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。

●3年保証の場合

[保証期間]

納入品の保証期間は当社工場出荷後3年と致します。

[保証範囲]

次の範囲を使用条件とします。

  1. 平均使用温度*:−10〜+50℃
  2. 取付方法:標準取りつけ

注. 形E5ZNの取りつけ方は上図とは異なります。
   詳細は、「形E5ZN 温度調節器 ユーザーズマニュアル」(SGTD-717)をご覧ください。

* 平均使用温度の確認方法
  制御盤および各機器に取りつけられた状態で、周辺の機器およびデジタル調節計が動作し、安定した状態でデジタル
  調節計の熱電対入力端子((+)(−))を短絡した状態で、入力仕様をKセンサとしたときの表示温度を参考にしてくだ
  さい。ただし、デジタル調節計の周囲がほぼ平均されている場合とします。

上記保証期間中に納入者側の責より故障を生じた場合は、その機器の故障部分の交換、または修理を納入者側の責任において行います。
ただし、つぎに該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させて頂きます。

  1. 需要者側の不適当な取扱い、ならびに使用による場合。
  2. 故障の原因が納入品以外の事由による場合。
  3. 納入者以外の改造、または修理による場合。
  4. その他、天災、災害などで、納入者側の責にあらざる場合。
    なお、ここでいう保証は、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。

最終更新日:2012年05月21日