ページ先頭

本文

近接センサ 共通の注意事項


近接センサは、検出対象物に接触することなく検出することを目的としているセンサの総称です。ここでは、近接センサの共通の注意事項を説明します。

共通の注意事項耐薬品性について

関連情報

各商品個別の注意事項は、各商品ごとの「正しくお使いください」をご覧ください。

警告

プレスの安全装置またはその他の人体保護用の安全装置としてはご使用できません。
本製品は安全性にかかわらない、ワークや作業者の検出用途に使用されることを意図しております。

安全上の要点

安全確保のために以下の各項目の内容を必ず守ってください。

●配線時

項目代表例
電源電圧について
使用電圧範囲を超えて使用しないでください。
使用電圧範囲以上の電圧を印加したり、また
は直流電源タイプのセンサに交流電(AC100V
以上)を印加すると、破裂したり、焼損する恐
れがあります。
DC3線式タイプのNPN出力センサの場合
DC2線式タイプのセンサの場合
負荷短絡について
・負荷を短絡させないでください。破裂した
 り焼損したりする恐れがあります。
・負荷短絡保護機能は電源を正しい極性で
 定格電圧内で使用されたときに機能します。
DC3線式タイプのNPN出力センサの場合
・DC2線式タイプのセンサの場合
・負荷短絡保護機能付でも電源の極性間
 違いと負荷短絡が重なった場合は負荷
 短絡の保護機能は働きません。
誤配線について
電源の極性など、誤配線をしないでください。
破裂したり焼損したりする恐れがあります。
DC3線式タイプのNPN出力センサの場合
負荷なし接続について
負荷なしで電源を直接接続すると内部素子
が破裂したり、焼損したりする恐れがありま
すので、負荷を入れて配線してください。
・DC2線式タイプのセンサの場合
・負荷短絡機能付でも電源の極性間違い
 と負荷なし接続が重なった場合。
AC2線式タイプのセンサの場合

●使用環境

引火性爆発ガスのある環境では使用しないでください。

使用上の注意

使用目的と使用場所における諸条件および制御装置との関連性を十分把握するために、次のような条件を検討することが必要です。

●機種選択時

項目検討内容
検出物体
と近接セン
サの動作
条件
検出物体と近接センサの関係を
確認してください。
検出物体の
固有条件
検出物体の移動
方向
周囲金属の状態検出距離
材質、大きさ形状、
メッキの有無など
通過間隔、速度、
振動の有無など
材質、検出部との
距離および対向
状態など
通過位置の
バラツキ
許容誤差など
検出(設定)距離、センサ検出部の形状(角柱、円柱、貫通、溝型)
周囲金属の影響(シールド形、非シールド形)、応答時間(応答周波数)
温度の影響、電圧の影響・・・
電気的
条件
使用される制御系の電気的条件と近接センサの電気的性能を確認してください。
使用電源直流(電圧変動値、電流容量値)
交流(電圧変動値、周波数など)
形S3D2コントローラの要否
電源方式の選定
 直流用
 直流用+形S3D2コントローラ
 交流用
負荷抵抗負荷…無接点制御系
誘導負荷…リレー、ソレノイドなど
・定常電流値、突入電流値
・動作、復帰電圧(電流)
ランプ負荷
・定常電流値、突入電流値
開閉ひん度
電源方式の選定
 直流用
 直流用+形S3D2コントローラ
 交流用
制御出力
 最大電流(電圧)値
漏れ電流
負荷残留電圧
環境条件
近接センサの耐環境特性は他の検出用センサに比べて良好ですが、温度条件の
厳しい使い方、特殊な雰囲気中での使用にはあらかじめ十分な検討が必要です。
温度
湿度
最高値、最低値、直射日光の有無など温度の影響、高温用、低温用、日よけ
の要否など
雰囲気水、油、鉄粉(スケール)特殊な
化学薬品など
耐水、耐油形の要否
防爆形の要否
振動
衝撃
大きさ、継続時間堅牢形の要否
取りつけ方法
・耐水性について
 水中、降雨中、屋外で使用しないでください。
・周囲雰囲気について
 動作の信頼性維持のために規定外の温度や外気条件下(屋外)での使用は避けてください。
 近接センサは耐水構造ですが、直接、水や水溶性切削油などがかからないようカバーなどを取りつけてください。
 また化学薬品、特に強アルカリ、酸(硝酸、クロム酸、熱濃硫酸)などの雰囲気中では使用しないでください。
・爆発性雰囲気について
 爆発の危険のある雰囲気中では使用できません、「防爆センサ」などの選択をおすすめします。
取りつけ
条件
取りつけ方法は取りつける機械装置からの制約だけでなく、保守点検の容易さ、
近接センサ間の相互干渉などを考慮して決めてください。
配線方法
誘導サージの有無
使用電線
線種、長さ、耐油コード、シールドコード、ロボットコード等
接続方法電線管配線、ダクト配線、直接引出し、端子配線
保守点検の容易さ
取りつけ方法取りつけ金具要否
直接取りつけ
 ボルト止め、ねじ止め
固定場所保守点検の容易さ
取りつけスペース
外部磁界
電界の
影響
・直流磁界中での影響は20mT*です。 20mT以上では使用しないでください。
・直流磁界が急激に変化するような場合は、誤動作する可能性があります。直流電磁石をON、OFFさせるような使い
 方の場所では使用しないでください。
・トランシーバを近接センサおよびその配線付近に近づけた場合、誤動作する恐れがありますので近づけないでくだ
 さい。
その他経済性−価格/納期  寿命−通電時間/使用ひん度

*mT(ミリテスラ):磁束密度の大きさの単位。1テスラは10,000ガウスに相当する。

●設計時

検出物体の材質

検出物体の材質によって、その検出距離は著しく変化しますので「検出物体の材質と大きさの影響」特性データを参考に、設定距離に余裕をもたせてください。

  • 一般的に検出物体が非磁性金属(例えばアルミ等)であれば検出距離は小さくなります。

検出物体の大きさ

一般に検出物体の大きさが標準検出物体以下になると、検出距離が小さくなります。

  • 「検出物体の大きさと検出距離」のグラフから標準検出物体以上の大きさで設計してください。
  • 標準検出物体の大きさ以下のときは設定距離に十分余裕をとってください。

検出物体の厚さ

  • 磁性金属(鉄、ニッケルなど)は厚さを1mm以上としてください。
  • 非磁性金属に対しては、厚さが0.01mm程度以下の箔の場合、一般に磁性体と同等の検出距離が得られます。
    ただし、パルス応答形(形E2V)など特性が異なる場合がありますので、必ず当該機種のカタログで確認してください。
    また、蒸着膜などで、極端に薄い場合および導電性のない場合は検出できません。
  • メッキの影響 検出物体にメッキが施されていると、検出距離が変わります。(下表参照)

メッキの影響(代表例)
(参考値:メッキなしの検出距離に対する%)

メッキの種類の厚さ基材黄銅
メッキなし100100
Zn 5〜15μm90〜12095〜105
Cd 5〜15μm100〜11095〜105
Ag 5〜15μm60〜9085〜100
Cu 10〜20μm70〜9595〜105
Cu 5〜15μm95〜105
Cu(5〜10μm)+N(i 10〜20μm)70〜95
Cu(5〜10μm)+N(i 10μm)+Cr(0.3μm)75〜95

相互干渉

  • 隣接したセンサの磁気(あるいは静電容量)の影響を受けて出力が不安定になる状態を相互干渉といいます。
  • 近接センサを接近して取りつけるときには異周波タイプを交互に配する方法があります。各形式毎の種類表に異周波タイプ有り無しを記載しています。ご参照ください。
  • 同じ周波数の近接センサを接近させて並行、対向取りつけするには間隔の制約があります。詳細については各機種の「正しくお使いください」の「相互干渉」の項をご参照ください。

電源リセット時間について

センサは電源投入後100ms以内で検出可能状態となります。負荷とセンサを別電源に接続する場合は必ずセンサの電源を先に投入するよう設計してください。

電源OFFについて

電源OFF時に出力パルスが発生する場合がありますので負荷あるいは負荷ラインの電源を先行してOFFされるよう設計してください。

周囲金属の影響

近接センサの検出面の近くに検出物体以外の金属物体が存在すると、検出性能に影響を与え、見かけの動作距離が増大し、温度特性が悪くなり復帰不良が発生することがあります。詳細については各機種の「正しくお使いください」の「周囲金属の影響」の表をご参照ください。特にセンサ検出面と対向する金属物体との距離m寸法については検出距離が短くなるなどの性能に影響しますのでご注意ください。
なお、その表の値は各機種に付属しているナットを使用した場合の値であり、ナットの材質が変わると周囲金属の影響も変化します。

電源トランスについて

直流電源には必ず絶縁トランスを使用し、オートトランス(単巻変圧器)は使用しないでください。

交流2線式/直流2線式を使用するときは以下の各項目に配慮ください。

サージ保護

近接センサを使用される近くに大きなサージを発生する装置(モータ、溶接機など)がある場合、近接センサにもサージ吸収回路が内蔵されていますが、サージ・アブソーバを発生源に挿入するようにしてください。

消費(漏れ)電流の影響

近接センサOFF時でも、回路を作動させるためわずかな電流が漏れ電流として流れます。
このため負荷に小さな電流(負荷残留電圧)が残り、負荷の復帰不良がおこることがあります。ご使用前にこの電圧が負荷の復帰電圧以下であること(漏れ電流が負荷の復帰電流以下であること)をご確認ください。

交流2線式の負荷として電子機器をご使用の場合

電子機器(タイマなど)をご使用の場合、電子機器によっては交流半波整流方式が採用されているものがあります。
交流半波整流方式の電子機器を接続されますと、近接センサへは交流半波しか供給されず、近接センサの動作が不安定になる可能性があります。
近接センサで直接交流半波整流方式の電子機器の電源開閉をするのではなく、リレーを介して電源開閉を行い、接続後は動作安定性の確認を行ってください。

交流半波整流方式機器例

タイマ 形H3Y、形H3YN、形H3RN、形H3CA-8、形RD2P、形H3CR(-A、-A8、-AP、-F、-G)

消費(漏れ)電流の影響対策方法(例)

交流2線式の場合

ブリーダ抵抗を接続し、負荷に流れる漏れ電流をバイパスし、負荷に流れる電流が負荷の復帰電流以下になるようにしてください。

(交流2線式の場合、ブリーダ抵抗を接続し、近接センサ10mA以上流すことにより、近接センサOFF時の負荷残留電圧が負荷の復帰電圧以下になるようにしてください。)

ブリーダ抵抗値および許容電力は次式より算出してください。

P : ブリーダ抵抗のW数(実際には数倍以上のW数でご使用ください。)
I : 負荷電流(mA)

ただし、余裕をみてAC100Vのときは10kΩ以下3W(5W)以上、AC200Vのときは20kΩ以下10W(20W)以上の使用をおすすめします。発熱の影響が問題となる場合は、( )内のW数以上のものをご使用ください。

直流2線式の場合

ブリーダ抵抗を接続し、負荷に流れる漏れ電流をバイパスし、負荷に流れる電流が
漏れ電流×負荷の入力インピーダンス<復帰電圧
になるようにしてください。

ブリーダ抵抗値および許容電力は次式より算出してください。

P : ブリーダ抵抗のW数(実際には数倍以上のW数でご使用ください。)
iR : 近接センサの漏れ電流(mA)
iOFF: 負荷の復帰電流(mA)

ただし、余裕を見てDC12V のときは15kΩ 以下450mW以上、DC24Vのときは30kΩ以下0.1W以上の使用をおすすめします。

突入電流の大きな負荷

ランプやモータなど突入電流の大きな負荷*は開閉素子を劣化または破損させることになります。
このような場合はリレーを介してご使用ください。

*形E2K、形TL-N□Y:1A以上

●取りつけ時

取りつけについて

センサを取りつける際、ハンマなどで過大な衝撃を加えないでください。耐水機能が劣化したり、壊れる恐れがあります。またねじ締め付け方式の場合は、ナットの締め付け強度に許容度があり、歯付座金の使用が必要な機種もあります。
詳細については各機種の「正しくお使いください」の「●取りつけ時」をご参照ください。

DINレール取りつけ/取りはずしについて
(形E2CYの例)

〈装着〉

  1. 前部を専用取りつけ金具(付属)または、DINレールにはめ込みます。
  2. 後部を専用取りつけ金具または、DINレールに押しつけます。

専用取りつけ金具を使用して側面取りつけする場合は、アンプユニットに専用取りつけ金具を固定してからM3ねじを使用して取りつけてください。
なお、このとき平座金はφ6以下のものを使用してください。

〈取りはずし〉

  • アンプユニットをBの方向へ押しつけたまま、センサコード挿入部をCの方向へ持ち上げることによりドライバなしに簡単に取りはずせます。

設定距離について

温度、電圧の変動によって検出距離が変化することがあります。センサ取りつけ時には「設定距離」による設置をお奨めします。

●配線時

近接センサのAND・OR配線

タイプ接続
種類
接続方法内容
直流
2線式
AND
(直列
接続)
接続センサ数(N)は次式を満足する範囲にしてください。
VS−N×VR≧負荷の動作電圧
 N :接続可能センサ数
 VR:近接センサの出力残留電圧
 VS:電源電圧
ただし、個々の近接センサに定格の電源電圧、電流が供給されないた
め、表示灯の暗点灯や誤パルス(約1ms程度)の発生する恐れがありま
すので問題のないことを確認の上、ご使用ください。
OR
(並列
接続)
接続センサ数(N)は、次式を満足する範囲にしてください。
N×i≦負荷の復帰電流
 N:接続可能センサ数
 i:近接センサの漏れ電流
例)形MY(DC24V)リレーを負荷とした場合、接続センサ数は4台が限度
  です。
交流
2線式
AND
(直列
接続)
〈形TL-NY、形TL-MY、形E2K-□MY□、形TL-T□Y〉上記の近接センサは
直列接続での使用はできません。必要な場合はリレーを介してご使用
ください。

〈形E2E-X□Y〉
上記の近接センサはAC100V、200Vどちらの場合でもONのとき負荷に
加わる電圧VLはVL=VS−(出力残留電圧×個数)(V)となります。
従ってVLが負荷の動作電圧以上なければ負荷は動作しませんのであ
らかじめ確認が必要です。
2個以上直列にして、AND回路で使用する場合は3個が限度です。
(左図VSの値に注意)
OR
(並列
接続)
2個以上の近接センサを並列にして、OR回路で使用することは原則とし
てできません。

(A)、(B)が同時に動作せず、負荷を保持させる必要のない場合に限り
並列接続で使用できますが、消費電流(漏れ電流)がn倍となり、復帰
不良が生じやすくなります。
(nは近接センサの個数)

(A)、(B)同時に動作させて、負荷を保持させる場合は使用できません。
すなわち、(A)、(B)同時に動作させて、負荷を保持させる場合、今、
(A)がONになると(A)と(B)両端の電圧が約10Vに低下し、負荷電流が
(A)を通って流れ動作します。次に検出物体が(B)に近づいた場合、(B)
両端の電圧は10Vですので低すぎて、(B)の開閉素子を動作させること
ができません。(A)が再びOFFになると、(A)と(B)両端の電圧が電源電
圧まで上昇するため、ここで、はじめて(B)がONとなることができます。

この間、(A)がOFF、(B)もOFFとなる時間(約10ms)があり、負荷が瞬間
的に復帰します。このように負荷を保持させる場合は左図のようにリレー
を介して使用してください。
直流
3線式
AND
(直列
接続)
接続センサ数(N)は、次式を満足する範囲にしてください。
iL+(N−1)×i≦近接センサの制御出力上限値
VS−N×VR≧負荷の動作電圧
 N :接続可能センサ数
 VR:近接センサの出力残留電圧
 VS:電源電圧
 i :近接センサの消費電流
 iL:負荷電流
例)形MY(DC24V)リレーを負荷とした場合、接続センサ数は2台が限度
  です
注. AND接続すると、(B)の近接センサが動作することによって(A)の
  近接センサに電源が供給されるため、(A)の近接センサには電源投
  入時の誤パルス(約1ms)が生じる場合があります。
  従って応答の速い負荷の場合、誤動作にいたる可能性がありますの
  でご注意ください。
OR
(並列
接続)
電流出力を有するセンサにおいては、最低3台のOR接続が可能です。
4台以上の接続の可否は形式によって異なります。

注. AND・OR接続で使用する場合、誤パルスや漏れ電流などの影響で使用できない場合がありますので、使用前に問題のないことを確認の上、ご使用ください。

コードの延長について

コードの延長の長さはアンプ内蔵タイプの場合、各々の標準コードにて200m以内です(一部機種を除く)。
ただし、アンプ分離タイプ(形E2C-EDA、形E2C、形E2J、形E2CY)は個別の注意事項をご参照ください。

コードの曲げ配線について

コードを曲げて配線される場合は、コード外径の3倍以上の曲げ半径をお奨めします。(同軸線・シールド線は除く)

コードの引っ張り強度について

一般的に下記の表以上の力を加えないでください。

コード径引っ張り力
Φ 4未満30N以下
Φ 4以上50N以下

注. ただし、シールド線、同軸線には引っ張り力を加えないでください。

高圧線との区別について

金属配管の実施
電力線・動力線が近接センサのコードの近くを通るときは誤動作や破損を防止するために、単独金属配管を行ってください。
(直流形も同様です。)

センサコントローラ形S3D2との接続例

直流2線式タイプの場合

形S3D2を使用する場合

形S3D2の信号入力切替えスイッチにて動作の反転が可能。

リレー負荷への接続

注. 直流2線式には残留電圧が3Vありますので、リレーの動作電圧を確認のうえでご使用ください。
   なお、形E2E-XD-M1J-Tの残留電圧は5Vあります。

直流3線式タイプの場合

形S3D2の信号入力切替えスイッチにて動作の反転が可能。

●使用環境

耐水性について

水中、降雨中および屋外での使用はしないでください。

周囲雰囲気について

次のような取りつけ場所は、誤動作や故障の原因となりますので使用しないでください。

  1. 動作の信頼性と長寿命を維持させるため、規定外の温度や、外気条件下(屋外)での使用は避けてください。
  2. 近接センサは耐水構造ですが、直接、水などがかからないようカバーなどを取りつけてご使用いただければ、より信頼性、寿命を向上させることができます。
  3. 化学薬品、特に強アルカリ、酸(硝酸、クロム酸、熱濃硫酸など)の雰囲気中での使用は避けてください。

0℃以下の低温時には塩化ビニルのコードは硬化し、曲げると断線のおそれがあります。標準コード、ロボットコードともに低温下でのケーブルの屈曲は行わないでください。

●保守点検

定期点検

近接センサを長期間安定動作させるために、一般の制御機器と同様に次のようなチェックを定期的に行ってください。

  1. 検出物体および近接センサの取りつけ位置のズレ、ゆるみ、歪の有無
  2. 配線、結線部のゆるみ、接触不良、断線の有無
  3. 金属粉塵などの付着、堆積の有無
  4. 使用温度条件、周囲環境条件の異常有無
  5. 設定表示灯タイプについてはランプ点滅異常の有無

分解と修理

分解および修理は絶対に行わないでください。

故障の簡易チェック

故障を簡易にチェックするには形E39-VAハンディチェッカとの接続によってセンサの動作を調べることができます。


最終更新日:2012年05月21日