本文
RSSでの更新情報配信について
RSS・Atomとは
RSS・Atomとは、Webサイトの更新情報を簡潔に素早く配信する技術です。RSS・Atomを利用することで、商品情報や トピックスといった当サイトの最新情報をいち早く取得することができます。
RSS・Atomを利用するには
RSS・Atomを利用するには、RSSリーダーを使います。RSSにて当サイトを登録してご使用ください。
RSSリーダーについて
RSSリーダーには、主に「Webサイト型」、「ソフトウェア型」、「ブラウザ標準型」の3種類があります。
- Webサイト型
- Webサイト上から通常のWebサイトを閲覧するように利用するものです。自宅と会社など環境が違っても、同じ情報を共有することが可能です。Bloglines や Livedoor Reader などが代表的です。
- ソフトウェア型
- ローカルマシンにソフトウェアをインストールして利用するものです。一般的に動作が速く、多機能なのが特徴です。 Headline-Reader Lite や goo RSSリーダー などが代表的です。
- ブラウザ標準型
- ブラウザに標準的な機能として組み込まれたRSSリーダーです。最初からブラウザに組み込まれているので、特別な設定が必要ありません。Internet Explorer 7.0 や Firefox 1.5 などが代表的です。
※RSSリーダーに関する個別のご質問については、各提供元にお問い合わせいただきますようお願いいたします。