リミットスイッチは、マイクロスイッチを外力、水、油、塵埃などから保護する目的で金属ケースや樹脂ケースに組み込んだスイッチです。ここではリミットスイッチの概要/用語を解説します。
| 概要/用語の説明 |
■リミットスイッチとは
リミットスイッチとは内蔵マイクロスイッチを外力、水、油、ガス、塵埃などから保護する目的で封入ケースに組み込んだものであり、特に機械的強度や耐環境性を要求されるところに適用できるように作られたスイッチをいいます。
形状は横形、縦形、マルチプル形に大別され、一例として下図に代表的な縦形リミットスイッチの構造を示します。リミットスイッチは大別して5つの構成要素からなりたっています。
■リミットスイッチ駆動機構
リミットスイッチの駆動機構はリミットスイッチにとってシール性能や動作特性に直結した重要な部分です。この構造はつぎの表に示すように3つに分類されます。
(1)プランジャタイプ
シール方法の違いにより表のAタイプとBタイプの2種類あります。AタイプはOリングやゴムダイヤフラムでシールするものであり、シールゴムが外部に露出していないため工作機械の切屑などに対して強い反面、砂、切粉などをプランジャ摺動面にかみ込む恐れがあります。B タイプは砂、切粉などのかみ込みはなくシール性能はAタイプより優れていますが、熱い切屑の飛来でゴムキャップが破れる恐れがあります。使用場所によってAタイプとBタイプの使い分けが必要になります。
プランジャタイプはまたプランジャのピストン運動による空気の圧縮・吸引が行われます
このため長時間プランジャを押し込んだままにしておくとリミットスイッチ内の空気が逃げ内圧は大気圧と同じになり、急にプランジャを復帰させようとしてもプランジャはゆっくり復帰する傾向があります。この不具合を引き起こさないためにプランジャの押し込みによる空気の圧縮量をリミットスイッチ内全空気量の20%以内に設計しています。また、この構造にはリミットスイッチの寿命を伸ばすため、プランジャの動きに対して内蔵スイッチを押す補助プランジャの動きを途中で止め、OT吸収ばねを用い残りのプランジャの動きを吸収するようにしたOT 吸収機構を設けています。
(2)ヒンジレバータイプ
プランジャの動き量がレバーの先端部(ローラ)ではレバー比分拡大されるためOT吸収機構は一般には用いません。
(3)回転レバータイプ
代表例として形WLの構造を示しましたが、これ以外に、復帰プランジャの機能をプランジャにもたせたもの、コイルばねで復帰力をとり、カムで補助プランジャを動かすようにしたものがあります。
| (1)プランジャタイプ | (2)ヒンジレバータイプ | (3)回転レバー(ローラレバー)タイプ | |
| マイクロ スイッチ 駆動構造 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 補助プランジャ の動き | ![]() | ![]() | ![]() |
| カ・ストロークの 特性 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 精度 | 高い | 普通 | 低い〜普通 |
■スイッチの構成材料
スイッチの主要部分はつぎのような材料で構成されています。
| 部品 | 材料 | 材料記号 | 特徴 |
| 接点 | 金 | Au | 耐食性に極めて優れ、微小負荷用として用いられる。 柔らかい (ビッカース硬度HV25〜65)ので粘着(接点同士がくっつく)を起 こし易く、また接点接触力が大きい場合接点が凹み易い。 |
| 金・銀合金 | AuAg | 90%Au、10%Ag合金は耐食性に極めて優れ、硬度もHV30〜90 と金よりも高いので微小負荷用スイッチに多く用いられる。 | |
| 白金・金・銀合金 | PGS | 69%Au、25%Ag、6%Pt合金は耐食性に極めて優れ、硬度もHV 60とAuAgと同程度であり、微小負荷用スイッチに用いられる。1号 合金と呼ぶ。 | |
| 銀パラジウム合金 | AgPd | 耐食性が良いが、有機ガスを吸着してポリマーを生成しやすい。 硬度は50%Ag、50%PdでHV100〜200。 | |
| 銀 | Ag | 導電率、熱伝導率は金属中最大。 低い接触抵抗を示すが、欠点 としては硫化ガス雰囲気で硫化被膜を生成しやすく微小負荷領域 では接触不良を生じやすい。 硬度はHV25〜45。一般負荷用スイッチのほとんどに用いられる。 | |
| 銀ニッケル合金 | AgNi | 90%Ag10%Niは導電率はAgに近く、耐アーク・耐溶着性に優れて いる。 硬度はHV65〜115。 | |
| 銀・インジュウム・錫合金 | AgInSn | 硬度、融点は高く、耐アーク性に優れ、溶着や転移を生じにくい。 | |
| 可動ばね、 可動片 | ばね用りん青銅 | C5210 | 展延性・耐疲労性・耐食性がよい。 低温焼なましが施してある。 ばね限界値(Kb0.075)はC5210-Hが390N/mm2以上、C5210-EH が460N/mm2以上とやや低いが、小形マイクロスイッチの可動片に 多く用いられる。 |
| ばね用ベリリウム銅用 (時効硬化処理形) | C1700 C1720 | プレス加工後に時効硬化処理する。 導電率が高く、かつ時効硬 化処理後のばね限界値(Kb0.075)がC1700-Hで885N/mm2以上、 C1720-Hで930N/mm2以上と非常に高くばね限界値の高いことが 必要なマイクロスイッチに用いられる。 | |
| ばね用ベリリウム銅 (ミルハードン材) | C1700-□M C1720-□M | 材料メーカで時効硬化して出荷されるもの(ミルハード材という)で、 部品加工(プレス)後の時効硬化処理は不要です。 ばね限界値Kb (0.075)がC1700-HMで635N/mm2以上(参考値)、C1720-HMで 635N/mm2以上とばね用りん青銅より高く、マイクロスイッチの可動 ばねに多く用いられる。 | |
| ばね用ステンレス (オーステナイト系) | SUS301-CSP SUS304-CSP | 耐食性が優れている。 ばね限界値(Kb0.075)はSUS301-CSP-Hが490N/mm2以上、SUS304- CSP-Hが390N/mm2以上。 | |
| ケース、 カバー | フェノール樹脂 | PF | 熱硬化性樹脂。マイクロスイッチのケース材として多く用いられる。 UL温度指数150℃、UL難然グレード94V-1以上、吸水率0.1〜0.3%。 マイクロスイッチはアンモニアレスの材料を用いる。 |
| ポリブチレンテレフタレート樹脂 | PBTP | 熱可塑性樹脂。 ガラス繊維強化タイプはマイクロスイッチのケース 材として多く用いられる。 UL温度指数130℃、UL難然グレード94V-1以上、吸水率0.07〜0.1。 | |
| ポリエチレンテレフタレート樹脂 | PETP | 熱可塑性樹脂。 ガラス繊維強化タイプはマイクロスイッチのケース 材として用いられる。 UL温度指数130℃、UL難然グレード94V-1以上、吸水率0.07〜0.1。 | |
| ポリアミド(ナイロン)樹脂 | PA | 熱可塑性樹脂。 ガラス繊維強化タイプは耐熱性がPBTやPETより 優れる。吸水率が大きいのでできるだけ吸水率の低いグレードを 選定して用いる。 UL温度指数180℃、UL難然グレード94V-1以上、吸水率0.2〜1.2。 | |
| ポリフェニレンサルファイド | PPS | 熱可塑性樹脂。 PAよりさらに優れた耐熱性を有している。 UL温度指数200℃、UL難然グレード94V-1以上、吸水率0.1。 | |
| スイッチ ボックス | アルミ(ダイカスト) | ADC | リミットスイッチのスイッチボックス(ケース)の材料として多く用いられ る。 JIS H5302に規格がある。 |
| 亜鉛(ダイカスト) | ZDC | ADCより薄肉物に適し、耐食性もADCより優れている。 JIS H5301に規格がある。 | |
| シールゴム | ニトリルブタジエンゴム | NBR | 耐油性が優れており、リミットスイッチに多く使用されている。 結合ニ トリル量によって極高(43%以上)、高(36〜42%)、中高(31〜35%)、 中(25〜30%)、低(24%以下)ニトリルの5段階に分類され、耐油性・ 耐熱性・耐寒性が少しずつ異なる。 使用温度範囲は−40〜130℃。 |
| シリコンゴム | SIR | 耐熱性、耐寒性が優れており、使用温度範囲は−70〜280℃であ るが、耐油性は劣る。 | |
| フッ素ゴム | FRM | NBR、SIRよりも優れた耐熱性・耐寒性・耐油性を有している。 ただ し、耐油性で油の成分によってはNBRより劣ることがある。 | |
| クロロプレンゴム | CR | 耐オゾン性、耐候性がよい。 耐候性の要求されるマイクロスイッチに 多く用いられる。 |
■一般的な用語
リミットスイッチ
内蔵スイッチを、外力、水、油、塵埃などから保護する目的で、金属ケースや樹脂ケースに組み込んだものをいいます。(以下スイッチという。)
定格値
一般にスイッチの特性および性能の保証基準となる量、たとえば定格電流、定格電圧などをいい、特定の条件が前提になります。
有接点
接点の機械的開閉によってスイッチ機能を果たすものをいいます。
接触形式
各種の用途にしたがって接点の電気的入出力回路を構成したものです。
樹脂固め(モールド端子)
端子部をリード線で配線後、樹脂の充てんによりこの部分を固定化、露出充電部をなくしシール性を高めたものをいいます。
■構成・構造に関する用語
■耐久性に関する用語
機械的耐久性
動作後の動き(OT)を規格値に設定し、無通電状態における開閉耐久性のことをいいます。
電気的耐久性
動作後の動き(OT)を規格値に設定し、定格負荷(抵抗負荷)における開閉耐久性のことをいいます。
■特性に関する用語
FP(自由位置)
外部から力が加えられていないときのアクチュエータの位置のことです。
OP(動作位置)
アクチュエータに外力が加えられ、可動接点が自由位置の状態からちょうど反転したときの位置のことです。
TTP(動作限度位置)
アクチュエータがアクチュエータ止めに到達したときのアクチュエータの位置のことです。
RP(もどりの位置)
アクチュエータの外力を減少させ、可動接点が動作位置の状態から自由位置の状態にちょうど反転したときのアクチュエータの位置のことです。
OF(動作に必要な力)
自由位置から動作位置へ動かすのに必要なアクチュエータに加える力をいいます。
RF(もどりの力)
動作限度位置からもどりの位置まで動かすのに必要なアクチュエータに加える力をいいます。
PT(動作までの動き)
アクチュエータの自由位置から動作位置までの移動距離、または移動角度をいいます。
OT(動作後の動き)
アクチュエータの動作位置から動作限度位置までの移動距離、または移動角度をいいます。
MD(応差の動き)
アクチュエータの動作位置からもどりの位置までの移動距離、または移動角度をいいます。
TT(全体の動き)
アクチュエータの自由位置から動作限度位置までの移動距離、または移動角度をいいます。
■EN60947-5-1規格に関する用語
カタログ内に使用されている上記規格の用語を下記に説明します。
EN60947-5-1
「電気機械制御回路機器」のEN規格。IEC60947-5-1と内容は同じです。
使用カテゴリ
スイッチの用途別の分類。下記の例を参照してください。
| 電流の種類 | カテゴリ | 典型的な用途 |
| AC | AC-15 | 72VA(ボルトアンペア)を超える電磁負荷の制御 |
| AC-14 | 72VA(ボルトアンペア)以下の電磁負荷の制御 | |
| DC | DC-12 | 抵抗負荷および半導体負荷の制御 |
定格作動電流(Ie)
スイッチが動作するための定格電流値。
定格作動電圧(Ue)
スイッチが作動するための定格電圧値。定格絶縁電圧(Ui)を超えてはなりません。
定格絶縁電圧(Ui)
スイッチが絶縁性を保てる最大の定格電圧値。耐電圧値と沿面距離のパラメータとなります。
定格密閉熱電流(I the)
スイッチ充電部が密閉されているタイプのスイッチにおいて、常時通電しておいても規格の定める限界温度上昇値を超えない電流値。材質がしんちゅうの端子部の規格が定める限界温度上昇値は65℃です。
定格インパルス耐電圧(Uimp)
スイッチが絶縁破壊することなく耐え得るインパルス電圧のピーク値。
条件付短絡電流
短絡保護装置が作動するまで、スイッチが耐え得る電流値。
短絡保護装置(SCPD)
遮断により、短絡からスイッチを保護するための装置。(ブレーカ、ヒューズなど)
汚染度
スイッチが使用される環境。
下記の4レベルがあり、リミットスイッチは汚染度3に該当します。
| レベル | 内容 |
| 汚染度1 | 汚染がないか、または乾燥した、非導電性の汚染のみ生ずる。 |
| 汚染度2 | 通常、非導電性の汚染のみが生ずる。ただし、結露による一時的な導電性が予期される。 |
| 汚染度3 | 導電性汚染が生じる。あるいは予期される結露によって導電性となる乾燥した非導電性の汚染が生ずる。 |
| 汚染度4 | 導電性のほこりまたは雨か雪などの原因により持続的な導電性を発生させる汚染。 |
感電保護クラス
感電防止レベル。
| レベル | 内容 |
| Class 0 | 感電防止として基礎絶縁だけで保護するもの。 |
| Class T | 感電防止として基本絶縁に加えて、アースでも保護するもの。 |
| Class Ⅱ | 感電防止として二重絶縁あるいは強化絶縁で保護し、アースを必要としないもの。 |
| Class V | 感電防止として超低電圧回路使用のため、感電対策の必要がないもの。 |
閉路時逆起電圧
閉路時瞬間的に発生する過電圧。Uimpの値以下でなければならない。
空間距離
2つの充電部門の空間を通じての最小距離。
沿面距離
2つの充電部間の絶縁材の表面を沿った最小距離。
絶縁層(Distance through Insulation)
充電部とスイッチハウジング(非充電金属部)間の絶縁物(空気を含む)を通じての最小直線距離。